연결 보기

연결
보기에서 컨트롤러와 장치 간 동작을 정의합니다.
  • 요청된 패킷 간격을 선택합니다.
  • 지원되는 경우 EtherNet/IP를 통한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결을 선택합니다.
  • 지원되는 경우 ControlNet을 통한 예약되거나 예약되지 않은 연결을 선택합니다.
  • 지원되는 경우 입력 트리거를 선택합니다.
  • 장치를 금지하도록 선택합니다.
  • 이 장치에 대한 연결이 끊길 때 컨트롤러에서 주 폴트가 발생하도록 컨트롤러를 구성합니다.
  • 지원되는 경우 자동 진단을 사용합니다.
  • 연결 폴트를 봅니다.
    팁:
    연결
    보기의 데이터는 컨트롤러에서 직접 가져오며 컨트롤러와 장치 사이의 연결 상태에 대한 정보를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal