안전 보기 매개 변수

안전
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
안전 입력
요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI)
안전 입력 연결에 대한 RPI를 입력합니다.
간단한 타이밍 제약의 경우 필요에 따라 RPI를 조정하는 것만으로 연결 반응 시간 제한을 설정합니다. 더 복잡한 타이밍 제약의 경우
고급
버튼을 사용하여 필요한 매개 변수에 액세스함으로써 연결 반응 시간 제한을 설정합니다.
안전 입력
연결 반응 시간 제한
안전 입력 연결에서 안전 패킷의 예상 최대 기간을 표시합니다.
관찰된 최대 연결 반응 시간이 연결 반응 시간 제한을 초과하면 연결 폴트가 발생합니다.
안전 입력
관찰된 최대 네트워크 지연 - 시간
안전 입력(및 안전 사용) 연결에 대해 컨트롤러에서 생성한 값을 표시합니다.
기본값은 0입니다. 관찰된 최대 네트워크 지연 값은 최대 스캔 시간에 사용되는 속도와 비슷한 속도로 자동으로 업데이트됩니다. 오프라인으로 작업할 때 이 값은 비어 있습니다. 상태가 폴트 발생 또는 연결 중일 때 값은 ??입니다.
안전 입력
관찰된 최대 네트워크 지연 - 작업
컨트롤러에서 최대 연결 반응 시간 값을 초기화합니다(입력 연결의 경우).
이 필드는 오프라인 모드 또는 온라인 모드에서 상태가 실행 중이 아닐 때 음영으로 표시됩니다.
안전 출력
요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI)
안전 출력 연결에 대한 RPI를 표시합니다.
RPI는 안전 태스크 기간으로 고정됩니다. 연결 반응 시간 제한을 수락할 수 없는 경우 안전 태스크 기간을 조정하거나(안전 태스크 속성 보기를 통해) 고급 연결 반응 시간 제한을 조정하여 필요한 시간 제한을 달성해야 합니다.
안전 출력
연결 반응 시간 제한
안전 출력 연결에서 안전 패킷의 예상 최대 기간을 표시합니다.
관찰된 최대 연결 반응 시간이 연결 반응 시간 제한을 초과하면 연결 폴트가 발생합니다.
안전 출력
관찰된 최대 네트워크 지연 - 시간
안전 출력 연결을 위해 출력 장치에서 생성한 값을 표시합니다.
기본값은 0입니다. 관찰된 최대 네트워크 지연 값은 최대 스캔 시간에 사용되는 속도와 비슷한 속도로 자동으로 업데이트됩니다. 오프라인으로 작업할 때 이 값은 비어 있습니다. 상태가 폴트 발생 또는 연결 중일 때 값은 ??입니다.
안전 출력
관찰된 최대 네트워크 지연 - 작업
출력 장치에서 최대 연결 반응 시간 값을 초기화하려면 클릭합니다(출력 연결의 경우).
이 필드는 오프라인 모드 또는 온라인 모드에서 상태가 실행 중이 아닐 때 음영으로 표시됩니다.
고급
연결 반응 시간 제한을 구성하는
고급 연결 반응 시간 제한 구성
대화 상자를 엽니다.
구성 소유권
현재 컨트롤러가 현재 장치의 구성을 소유하고 있는지 여부를 나타냅니다.
값은 장치에서 직접 읽어 오며 온라인에서만 사용할 수 있습니다. 오프라인으로 작업할 때는 레이블이 음영으로 표시되고 값이 표시되지 않습니다. 대화 상자를 열 때와 실행 모드로 변경하거나 실행 모드에서 변경할 때 값이 업데이트됩니다.
  • 로컬은 현재 컨트롤러가 장치 구성을 소유할 때 표시됩니다.
  • 원격(SNN: nnnn_nnnn_nnnn, 주소: mm)은 다른 장치가 장치 구성을 소유할 때 표시됩니다. 소유 장치 안전 네트워크 번호는
    nnnn_nnnn_nnnn
    입니다. 노드 또는 슬롯 번호는
    mm
    입니다.
  • 읽기가 실패하면 일반적으로 장치 상태가 폴트 발생 또는 연결 중이기 때문에 ??가 표시됩니다.
소유권 새로 고침
최신 소유권 정보를 검색하고 표시합니다.
소유권 초기화
소유권 초기화 확인 대화 상자를 엽니다.
소유권 초기화가 확인되면 장치가 기본 구성으로 전환됩니다. 장치가 소유되지 않았습니다. 장치를 성공적으로 구성한 첫 번째 오리지네이터가 소유하게 됩니다. 장치가 연결되어 있거나 DeviceNet용 RSNetWorx에서 잠겨 있는 경우 초기화 프롬프트가 거부됩니다.
이 필드는 장치 교체 옵션을 지원하기 위해 안전이 확보되었을 때 활성화됩니다. 이 필드는 장치 속성에 보류 중인 편집이 있거나 오프라인으로 작업할 때 음영으로 표시됩니다.
구성 서명 활성화
구성 서명 옵션을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다.
확인란을 선택 취소하면 경고가 표시되고
ID
,
날짜
및
시간
필드가 음영으로 표시됩니다.
ID
구성 중인 안전 장치에 따라 외부 구성 프로그램에 표시된 대로 원하는 장치와 연결된 ID를 기반으로 32비트 부호가 없는 숫자를 16진수로 표시하거나 지정합니다.
구성 서명 활성화
확인란을 선택할 때:
  • 마지막 ID 값이 로드되고 컨트롤러 상태에 따라 ID 값이 활성화됩니다.
  • ID 값이 이전에 설정되지 않은 경우
    ID
    필드는 비어 있습니다.
  • ID 값이 이전에 설정되었지만 프로필에 적용되지 않은 경우 ID 값이 표시됩니다.
  • ID 값이 이전에 설정되었고 변경되지 않은 경우 ID 값이 표시됩니다.
이 필드는 실행 및 안전 보안 모드에서
구성 서명 활성화
확인란이 선택 해제되면 음영으로 표시됩니다.
날짜
구성 중인 안전 장치에 따라 외부 구성 프로그램에 표시된 대로 원하는 장치와 관련된 날짜를 표시하거나 지정합니다. 날짜는 지역화 설정에 따라
mm/dd/yyyy
또는
dd/mm/yyyy
형식이어야 합니다.
구성 서명 활성화
확인란을 선택할 때:
  • 마지막 날짜 값이 로드되고 컨트롤러의 상태에 따라 날짜 값이 활성화됩니다.
  • 날짜 값이 이전에 설정되지 않은 경우
    날짜
    필드는 비어 있습니다.
  • 날짜 값이 이전에 설정되었지만 프로필에 적용되지 않은 경우 날짜 값이 표시됩니다.
  • 날짜 값이 이전에 설정되었고 변경되지 않은 경우 날짜 값이 표시됩니다.
이 필드는 프로그램, 원격 프로그램 및 원격 실행 모드에서
구성 서명 활성화
확인란을 선택하면 음영으로 표시됩니다.
시간
구성 중인 안전 장치에 따라 외부 구성 프로그램에 표시된 대로 원하는 장치와 관련된 시간을 표시하거나 지정합니다.
구성 서명 활성화
확인란을 선택할 때:
  • 마지막 시간 값이 로드되고 컨트롤러 상태에 따라 시간 값이 활성화됩니다.
  • 시간 값이 이전에 설정되지 않은 경우
    시간
    필드는 비어 있습니다.
  • 시간 값이 이전에 설정되었지만 프로필에 적용되지 않은 경우 시간 값이 표시됩니다.
  • 시간 값이 이전에 설정되었고 변경되지 않은 경우 시간 값이 표시됩니다.
이 필드는 프로그램, 원격 프로그램 및 원격 실행 모드에서
구성 서명 활성화
확인란을 선택하면 음영으로 표시됩니다.
복사
구성 서명 ID, 날짜 및 시간 값을 복사합니다.
붙여넣기
복사한 구성 서명 ID, 날짜 및 시간 값을 붙여 넣습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal