암호 초기화 대화 상자 매개 변수

암호 초기화
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
암호
암호 필드에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
  • 최소 암호 길이 없음
  • 최대 암호 길이 40자
  • 대소문자를 구분하지 않음
유효한 문자는 다음과 같습니다.
  • 대문자 A...Z
  • 소문자 a...z
  • 숫자 0 ~ 9
  • 기호 ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : ; ? , . /
모듈 초기화
전원 껐다 켜기를 에뮬레이트하여 장치를 전원 켜기 상태로 되돌립니다.
장치를 초기화하면 장치에 대한 또는 장치를 통한 모든 연결이 닫힙니다. 따라서 제어가 불가능해질 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal