고급 연결 반응 시간 제한 구성 대화 상자 매개 변수

고급 연결 반응 시간 제한 구성
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI)
요청된 패킷 간격을 입력합니다. 연결을 통해 데이터가 업데이트되는 기간(ms)입니다. 예를 들어 입력 장치는 할당한 RPI로 데이터를 생성합니다.
RPI를 변경하려면 장치가 프로그램 모드에서 오프라인 또는 온라인 상태여야 합니다.
안전
보기에서 이 값을 수정할 수 있습니다.
시간 초과 승수
시간 초과를 선언하기 전에 패킷을 대기할 RPI 수를 입력합니다. 이는 연결 오류를 선언하기 전에 손실될 수 있는 메시지 수로 변환됩니다.
값 1은 각 RPI 간격에 패킷이 있어야 하므로 메시지가 손실되지 않음을 나타냅니다.
값 2는 하나의 메시지가 손실될 수 있음을 나타냅니다. 즉, 패킷이 두 RPI 간격마다 표시되는 한 시간 초과가 발생하지 않습니다.
네트워크 지연 승수
메시지 전송 시간이 RPI 값보다 현저히 적은 경우 연결 반응 시간 제한을 줄일 수 있습니다. 이 값은 백분율로 표시됩니다. 유효 범위는 10~600입니다. 기본값은 200입니다.
연결 반응 시간 제한
연관된 연결에서 안전 패킷의 예상 기간을 표시합니다. 최대 연결 반응 시간이 반응 시간 제한을 초과하면 연결 폴트가 발생합니다.
이 값은 계산되어 가장 가까운 128마이크로초로 반올림됩니다.
입력 연결의 경우 연결 반응 시간 제한 = 입력 RPI x (시간 초과 승수 + 네트워크 지연 승수).
출력 연결의 경우, 연결 반응 시간 제한 = 안전 태스크 기간 x (시간 초과 승수 + 네트워크 지연 승수 - 1).
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal