장치 진단 매개 변수
장치 진단
대화 상자는 여러 장치 유형에 사용되므로 표시되는 매개 변수가 다를 수 있습니다. 장치 유형에 적용되지 않는 설정은 나타나지 않습니다.
팁:
장치에 대한 연결이 끊기면 시간 초과 오류가 발생합니다. 오류 메시지를 해제하면 매개 변수는 공백입니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
실행 모드 | 장치에 대한 작동 상태를 보여줍니다. 출력 장치는 소유 연결의 실행 모드를 따릅니다. 입력 전용 장치는 항상 실행 모드입니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
진단 임계값 초과됨 | 진단이 활성 상태인지, 아니면 임계값에 도달했는지를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
진단 시퀀스 카운트 | 고유 진단 조건이 감지될 때마다, 그리고 고유 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때마다 카운트를 표시합니다. 사용 가능한 값의 범위는 0~255입니다. |
자체 테스트 | 내부 제품 초기화 테스트에서 오류를 감지했는지 여부를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
CPU 사용률 | 컴퓨팅 엔진의 사용률을 표시합니다. 사용 가능한 값의 범위는 0%~100%입니다. |
섀시 상태 | 섀시가 정상적으로 작동하는지 여부를 표시합니다. |
중복 | 장치가 중복 모드에서 실행 중인지를 표시합니다. 팁: 장치를 중복 모드에서 실행할 계획이 아니라면 값이 항상 아니요 여야 하지만, 장치를 중복 모드에서 실행할 계획인데 값이 아니요 라면 문제가 있는 것입니다.사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
메모리 카드 상태 | 이동식 메모리 카드의 현재 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
메모리 카드 데이터 상태 | 이동식 메모리 카드의 내용 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
연결 | 현재 어댑터에 열려 있고 이를 경유하는 CIP 연결의 수를 표시합니다. 사용 가능한 값의 범위는 0~32,767입니다. |
패킷 손실 | 어댑터와 그 하위 어댑터가 사용하는 클래스 0 및 클래스 1 연결에서는 건너뛰는 시퀀스 주소 항목 순차 번호의 총 합계를 표시합니다. 사용 가능한 값의 범위는 0~2,147,483,647입니다. |
시간 초과 | 어댑터를 경유하여 들어오고 나가는 시간 초과 연결의 누적 수를 표시합니다. 사용 가능한 값의 범위는 0~2,147,483,647입니다. |
HMI 패킷 속도 | HMI 패킷이 전송 및 수신되는 속도를 표시합니다. 이전 초에 장치가 보내고 받은 클래스 3 패킷과 연결되지 않은 패킷의 수. 사용 가능한 값의 범위는 0~2,147,483,647입니다. |
IO 패킷 속도 | I/O 데이터가 전송 및 수신되는 속도를 표시합니다. 이전 초에 어댑터가 전송하거나 수신한 클래스 0 및 클래스 1 패킷의 수. 사용 가능한 값의 범위는 0~2,147,483,647입니다. |
이더넷 오류 | 다음 이더넷 링크 개체 값의 모든 포트에 대한 합계를 표시합니다. 입력 무시, 입력 오류, 알 수 없는 프로토콜 입력, 출력 무시, 출력 오류, 정렬 오류, FCS 오류, 단일 충돌, 다중 충돌, SQE 테스트 오류, 지연된 전송, 늦은 충돌, 과도 충돌, MAC 전송 오류, 캐리어 감지 오류, 너무 긴 프레임 및 MAC 수신 오류. 사용 가능한 값의 범위는 0~2,147,483,647입니다. |
플래시 업데이트 필요 | 장치에 응용 프로그램 펌웨어가 필요한지를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
네트워크 상태 | 네트워크의 현재 상태를 표시합니다. |
감독자 상태 | 감독자의 현재 상태를 표시합니다. |
시간 동기화 상태 | 장치가 현재 정밀 시각 프로토콜(Precision Time Protocol, PTP)과 동기화되었는지 여부를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
그랜드 마스터 클럭 ID | 장치가 동기화되는 그랜드 마스터 클럭의 ID를 보여줍니다. 유효한 값은 8바이트 16진수입니다. |
시스템 시간으로 로컬 클럭 오프셋 | 로컬 클럭에서 시스템 시간까지의 오프셋(ns)을 표시합니다. 이 값을 이용하여 시간 스텝을 감지합니다. 이 값은 PTP 업데이트 메시지가 수신될 때 업데이트됩니다. 가능한 값의 범위는 -9,223,372,036,854,775,808~9,223,372,036,854,775,807입니다. |
로컬 클럭 오프셋 타임스탬프 | 로컬 클럭 오프셋의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
가능한 값은 유효한 시간이거나 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우)입니다. |
과열 | 장치가 정상 온도에서 작동 중인지 또는 정격 작동 제한보다 높은 온도에서 작동 중인지를 나타냅니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
과열 타임스탬프 | 과열 상태가 가장 최근에 감지된 시간입니다. 가능한 값은 유효한 시간이거나 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우)입니다. |
임계 온도 | 온도가 올바른 작동을 위한 임계 온도보다 높거나 낮은지를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
임계 온도 타임스탬프 | 임계 온도 상태가 가장 최근에 감지된 시간입니다. 가능한 값은 유효한 시간이거나 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우)입니다. |
시스템 전력 낮음 경보 | 입력 시스템 전력 전압이 구성된 시스템 전력 낮음 제한 아래로 이동했는지를 표시합니다. 입력 시스템 전력 전압이 구성된 시스템 전력 낮음 제한보다 낮은 경우 입력 시스템 전력 전압이 구성된 낮은 시스템 전력 경보 제한 위로 이동할 때까지 경보가 설정된 그대로 유지됩니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
시스템 전력 낮음 타임스탬프 | 시스템 전력 낮음 조건이 가장 최근에 아니요에서 예로 전환된 시간. 가능한 값은 유효한 시간이거나 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우)입니다. |
시스템 전력 높음 경보 | 입력 시스템 전력 전압이 구성된 시스템 전력 높음 제한 위로 이동하는지를 표시합니다. 구성된 시스템 전력 높음 제한보다 높은 경우 입력 시스템 전력 전압이 구성된 높은 시스템 전력 경보 제한 아래로 이동할 때까지 설정이 그대로 유지됩니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
시스템 전력 높음 타임스탬프 | 시스템 전력 높음 조건이 가장 최근에 아니요에서 예로 전환된 시간. 가능한 값은 유효한 시간이거나 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우)입니다. |
내부 폴트 | 내부 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. |
내부 폴트 타임스탬프 | 내부 폴트가 가장 최근에 발생한 시간입니다. 가능한 값은 유효한 시간이거나 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우)입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.