시간 동기화 보기

시간 동기화
보기는 CIP Sync 시간 동기화와 관련된 정보를 제공합니다.
시간 동기화
보기를 사용하면 현재 시스템 시간을 조정하고 있는 장치를 확인하고 CIP Sync 클럭과 관련된 정보를 볼 수 있습니다.
CIP Sync는 IEEE 1558 표준인 정밀 시각 프로토콜(Precision Time Protocol, PTP)을 기준으로 합니다. 이 프로토콜은 분산된 장치 네트워크 전체에서 클럭을 동기화하는 표준 메커니즘을 제공하고, 시간 동기화 개체를 정의하여 IEEE 1588 표준에 CIP 인터페이스를 제공합니다.
장치가 오프라인이고 CIP Sync를 사용하지 않는 경우 설정에는 값이 없습니다. CIP Sync에 대한 자세한 내용은 발행물 IA-AT003을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal