SD 카드 보기(이동식 미디어 소켓) 매개 변수
SD 카드
보기에서는 SD 카드 간의 구성 파일을 복사할 수 있습니다. 오프라인 상태이거나 장치에서 통신 오류가 발생하는 경우 이러한 매개 변수를 사용할 수 없습니다.이중 장치의 경우 모듈 A와 모듈 B의 구성을 볼 수 있습니다. 다음 조건에서는 표시된 값이 비어 있게 됩니다.
- 장치 유형 불일치가 있습니다.
- 장치에서 ID를 가져오는 동안 시간 초과가 발생합니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
SD 카드 상태 | SD 카드의 상태가 표시됩니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
SD 카드 잠김 | SD 카드가 잠긴 경우에 표시됩니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
SD 카드 활성화 | SD 카드 슬롯을 사용하려면 선택 장치가 명시적 보호 모드일 때 SD 카드 활성화 가 비활성화됩니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 보류 중인 편집 내용을 장치에 씁니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.