장치의 최신 데이터 검색 및 표시
장치에 대한 탭에서 Add-On 프로필과 연결된 보기는 장치의 최신 데이터로 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다. 데이터를 수동으로 새로 고칠 수 있는
새로 고침
링크가 나타납니다. 이 링크를 사용하여 장치의 최신 데이터를 검색하고 표시할 수 있습니다.
팁:
장치에 대한 탭에서 데이터를 변경한 경우
새로 고침
을 선택하기 전에 장치에 데이터를 쓰십시오. 설정
을 선택하기 전에 새로 고침
을 선택하면 장치에 쓰지 않은 모든 변경 내용이 손실됩니다.장치의 최신 데이터를 검색하고 표시하려면
- 정보를 표시할 보기에 있는 장치의 탭에서새로 고침을 선택합니다.장치의 최신 데이터가 검색되고 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.