장치 초기화

장치를 전원 켜기 상태로 되돌려야 하는 경우
장치 정보
보기에 초기화 링크가 나타납니다. 이 링크를 사용하여 전원 주기를 에뮬레이트할 수 있습니다.
중요:
장치를 초기화하면 장치에 대한 연결과 장치를 통해 연결된 다른 모든 장치에 대한 연결이 중단됩니다. 또한 다른 컨트롤러로부터의 연결이 끊어질 수 있습니다. 계속하기 전에 이러한 경우의 연결 중단을 허용할 수 있는지 확인합니다. 현재 제어에 사용 중인 장치에서는 연결을 중단하지 않아야 합니다.
장치를 초기화하려면
  1. 장치 정보
    보기에서
    장치 초기화
    를 선택합니다.
  2. 연결 중단이 발생할 것이므로 변경 내용을 적용하라는 내용의 메시지가 나타납니다. 이 중단이 시스템 동작에 미치는 영향에 대한 자세한 내용을 보려면
    도움말
    을 선택합니다. 그렇지 않은 경우
    예
    를 선택하여 장치를 초기화합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal