중복 보기 매개 변수

중복
보기에는 중복 상태가 표시되고 2차 어댑터의 자격을 부여하거나 해제하고 2차 어댑터로 전환할 수 있습니다.
매개 변수
설명
1차 어댑터 물리적 슬롯
1차 어댑터 물리적 슬롯을 표시합니다.
  • 공백
  • 알 수 없음
  • 0
  • 1
중복 상태
1차 또는 2차 어댑터의 중복 상태를 표시합니다.
  • 공백
  • 지원되지 않음
    가능한 상태: 어댑터가 중복 모드로 설정되지 않았거나 어댑터가 중복 기능을 지원하지 않습니다.
  • 전원 켜기/미확인
  • 2차 어댑터 자격 부여
  • 2차 어댑터 자격 해제
    가능한 상태: 2차의 자격이 해제되었거나, 2차 IP 주소가 잘못되었거나, 네트워크 연결이 없습니다.
  • 2차 어댑터 없음
    가능한 상태: 2차 슬롯에 중복 어댑터가 없거나, 2차 어댑터 스위치가 중복 어댑터로 설정되지 않았거나, 전환 중입니다.
2차 어댑터 자격 부여
2차 어댑터에 자격을 부여합니다.
자격 부여 진행 중
자격 부여 상태를 표시합니다.
  • 공백
  • 예
  • 아니요
2차 어댑터 자격 해제
2차 어댑터의 자격을 해제합니다.
2차 어댑터로 스위칭
2차 어댑터로 스위칭합니다.
팁: 오프라인이거나 2차 호환성이 1차와 일치하지 않으면 2차 어댑터로 스위칭이 비활성화됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal