개요 보기 매개 변수
개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
개요
보기에서 사용 가능한 매개 변수는 구성 중인 장치를 기반으로 합니다. 장치에 적용되지 않는 매개 변수는 숨겨져 있습니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
시리즈 | 장치 시리즈를 표시합니다. |
수정 버전 | 장치 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 표시합니다. |
전자 키 지정 | 장치에 사용되는 전자 키 지정을 표시합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오. |
연결 | 연결 유형 및 통신 형식을 표시합니다. |
랙 연결 | 원격 섀시의 I/O 장치와 통신할 연결을 표시합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
입력 데이터/출력 데이터 | 장치의 입력 및 출력 데이터 유형을 표시합니다. |
데이터 형식 | 장치와 컨트롤러 간에 전송되는 데이터 유형을 표시합니다. |
카운터 | 장치의 카운터 번호를 표시합니다. |
섀시 크기 | 장치의 섀시 크기를 표시합니다. |
구성 | 장치를 구성하는 엔터티를 표시합니다. |
음소거 램프 포인트 | 장치에 대한 음소거 램프 포인트를 표시합니다. |
장치 정의 | 수정 버전, 전자 키 지정 및 기타 장치별 값을 변경할 수 있는 장치 정의 를 엽니다. |
안전 네트워크 번호 | 48비트 숫자를 입력하여 중개 브리지 장치에 의해 잘못 보내진 연결 요청이 수락되는 것을 방지합니다. 동일한 브리지 장치에 연결된 안전 장치는 동일한 안전 네트워크에 없어도 되며 다른 안전 네트워크 번호를 가질 수 있습니다. 다음 두 가지 형식 중에서 선택합니다.
이 필드는 실행, 안전 잠금됨 및 안전 서명 모드에서 음영으로 표시됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.