표시 보기 매개 변수

표시
보기를 사용하여 표시 개체를 구성합니다. 소프트웨어가 온라인 상태이고 장치 프로필에 통신 오류가 없는 경우에 매개 변수를 사용할 수 있습니다.
이중 장치의 경우 모듈 A와 모듈 B의 구성을 볼 수 있습니다. 다음 조건에서는 표시된 값이 비어 있게 됩니다.
  • 장치 유형 불일치가 있습니다.
  • 장치에서 ID를 가져오는 동안 시간 초과가 발생합니다.
표시
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
비 시스템 메시지 LCD 표시 활성화
모든 비 시스템 메시지를 표시하려면 선택합니다.
장치가 명시적 보호 모드에 있는 경우 이 매개 변수가 비활성화됩니다.
네트워크 구성 메시지 표시
네트워크 구성 메시지를 표시하려면 선택합니다.
비 시스템 메시지 LCD 표시 활성화
가 선택되었을 때 이 매개 변수를 사용할 수 있습니다.
장치가 명시적 보호 모드에 있는 경우 이 매개 변수가 비활성화됩니다.
분류되지 않은 메시지 표시
분류되지 않은 메시지를 표시하려면 선택합니다. 분류되지 않은 메시지에는 네트워크 구성에 적용되지 않은 모든 메시지와 비 시스템 메시지가 포함됩니다.
비 시스템 메시지 LCD 표시 활성화
가 선택되었을 때 이 매개 변수를 사용할 수 있습니다.
장치가 보호 모드인 경우 이 매개 변수는 사용되지 않습니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
설정
보류 중인 편집 내용을 장치에 씁니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal