시스템 전력 경보 속성 구성

경보 속성을 구성하여 시스템 전력이 높음 또는 낮음 전압 제한을 초과하는 경우 시스템 전력 경보를 트리거합니다.
시스템 전력 경보 속성을 구성하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    경보
    를 선택합니다.
  2. 경보
    보기에서
    시스템 전력 경보 활성화
    가 아직 선택되지 않은 경우 이를 선택하여 시스템 전력 경보를 활성화합니다.
  3. 높은 시스템 전력 경보 제한
    상자에 시스템 전력 높음 경보가 꺼짐에서 켜짐으로 전환되기 전에 허용되는 최대 전압을 입력합니다.
  4. 낮은 시스템 전력 경보 제한
    상자에 시스템 전력 낮음 경보가 꺼짐에서 켜짐으로 전환되기 전에 허용되는 최소 전압을 입력합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal