제한 보기 매개 변수

제한
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
높음 고정
프로세스 내에서 출력이 취할 수 있는 최댓값입니다(범위: -1.0E11 ~ 1.0E11). 기본값은 100입니다. 이 값은
낮음 고정
값보다 커야 합니다. 높음 제한 위의 출력이 요청될 경우 높음 제한 경보가 설정되며 출력 신호는 구성된 높음 제한에서 유지됩니다.
낮음 고정
프로세스 내에서 출력이 취할 수 있는 최소값입니다(범위: -1.0E11 ~ 1.0E11). 기본값은 0입니다. 이 값은
높음 고정
값보다 작아야 합니다. 낮음 제한 아래의 출력이 요청될 경우 낮음 제한 경보가 설정되며 출력 신호는 구성된 낮음 제한에서 유지됩니다.
모든 경보 비활성화
경보가 사용되지 않을 경우 모든 경보를 사용하지 않도록 설정합니다.
고정 경보 래치
고정 경보 래치를 래치된 상태로 유지합니다. 이는 작업자가 경보 조건을 승인해야 하는 경우에 유용합니다.
실행 모드의 램프
실행 모드 중에 출력 램핑을 사용하도록 설정합니다. 실행 모드 중에 출력 변경을 최대 램프 비율로 제한합니다.
프로그램 모드로 램프
프로그램 모드로 전환할 때 출력 램핑을 사용하도록 설정합니다. 프로그램 값으로 전환할 때 출력 변경을 최대 램프 비율로 제한합니다.
폴트 모드 및 최종 폴트 상태로 램프
폴트 모드 또는 최종 폴트 상태로 전환할 때 출력 램핑을 사용하도록 설정합니다. 폴트 값 또는 폴트 최종 상태로 전환할 때 출력 변경을 최대 램프 비율로 제한합니다.
램프 비율
출력이 엔지니어링 단위/초로 전환되도록 허용되는 최대 속도를 정의하는 램프 비율 값입니다.
비율 경보 래치
비율 경보 래치를 래치된 상태로 유지합니다. 이는 작업자가 경보 조건을 승인해야 하는 경우에 유용합니다.
로드 없음 감지 활성화
로드의 연결이 끊겼는지 여부를 감지할 수 있도록 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal