배율 및 배율 수식

입력 배율 조정을 사용하면 전기 신호 단위를 엔지니어링 단위로 변환할 수 있습니다. 입력에 높음 신호 값이 있을 경우 장치는 높음 엔지니어링 값을 반환합니다. 낮음 신호가 있는 경우 낮음 엔지니어링 값을 반환합니다. 다른 모든 값은 입력에 표시된 신호에 따라 선형 형식으로 반환합니다.
전압 입력 유형의 경우 장치에서 입력에 표시된 실제 신호 값을 반환할 수 있도록 신호 값과 엔지니어링 단위 간에 배율 조정이 기본적으로 1:1 관계로 지정됩니다.
전류 입력 유형의 경우, 입력에 표시된 4mA~20mA 사이의 신호에 대해 배율 조정이 기본적으로 0%에서 100%를 반환하도록 설정됩니다.
RTD 및 열전쌍 입력 유형의 경우, 배율 값은 센서 유형에 따라 단위(옴 또는 밀리볼트)를 표시하거나, 0이 아닌 센서 유형이 선택되었을 때에는 온도 단위(°F, °C, °K 또는 °R)를 표시합니다.
높음 신호 값은 낮음 신호 값보다 커야 합니다.
다음은 배율 수식입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal