노치 필터
노치 필터는 지정된 주파수에서 노이즈를 약화시키는 아날로그-디지털 컨버터(Analog-to-Digital Converter, ADC)의 기본 기능입니다. 지정된 주파수는 라인에 있거나, 다른 값으로 설정할 수 있습니다. 노치 필터는 신호 디스토션을 최소화한 상태로 신호의 진폭을 줄입니다.
장치 작동 환경에 존재하는 노이즈 주파수와 제어에 필요한 샘플링 요구 사항에 따라 노치 필터를 선택하십시오. 예를 들어 노치 필터 설정이 60Hz인 경우 60Hz AC 라인 노이즈 및 해당 오버톤이 약화됩니다.
자세한 내용은
5000 시리즈 아날로그 I/O 모듈 사용자 매뉴얼
(발행물 번호 5069-UM005
)을 참조하십시오.의견을 작성 부탁드립니다.