보정 마법사
이 마법사를 사용하여 아날로그 장치를 보정할 수 있습니다. 보정 프로세스를 수행하려면 장치가 컨트롤러와 함께 온라인 상태여야 하고 적어도 하나의 채널이 선택되어 있어야 합니다.
아날로그 장치를 보정하는 목적은 입력 장치와 출력 장치에 있어 동일하지만 실제 보정 절차는 해당 장치의 정확도와 반복성을 높이기 위해 서로 다르게 적용됩니다.
- 입력 장치를 보정하는 경우 전류, 전압 또는 옴 보정기를 통해 장치에 신호를 전송하여 보정합니다.
- 출력 장치를 보정하는 경우 디지털 멀티미터(Digital Multimeter, DMM)를 사용하여 장치에서 전송하는 신호를 측정합니다.
보정 마법사
에서 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.- 그룹별로 채널 보정
- 이 옵션을 사용하면 선택한 모든 채널에 기준 신호를 동시에 적용할 수 있습니다.
- 보정 모드 시작
- 선택한 모든 채널에 낮음 기준 신호 연결
- 선택한 모든 채널 샘플링
- 선택한 모든 채널에 높음 기준 신호 연결
- 선택한 모든 채널 샘플링
- 한 번에 하나씩 채널 보정
- 이 옵션을 사용하면 선택한 채널에 하나씩 기준 신호를 적용한 후 다음 채널로 이동합니다.
- 보정 모드 시작
- 첫 번째 선택한 채널의 경우 낮음 기준 신호 연결
- 첫 번째 선택한 채널 샘플링
- 첫 번째 선택한 채널의 경우 높음 기준 신호 연결
- 첫 번째 선택한 채널 샘플링
- 나머지 선택한 각 채널에 낮음 기준 신호와 높음 기준 신호 연결
의견을 작성 부탁드립니다.