보정 마법사 매개 변수

보정 마법사
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 보여줍니다.
보정
보정에 대한 채널을 식별합니다.
보정할 채널에 대한 확인란을 선택합니다.
보정 범위
채널에 대해 현재 구성된 값을 표시합니다.
  • 입력 유형
    이 전류일 때
    0mA~20mA
    입니다.
  • 입력 유형
    이 전압일 때
    -10V ~ 10V
    입니다.
보정 게인
장치에서 보고하는 보정 게인 값을 표시합니다.
보정 오프셋
장치에서 보고하는 대로 부호가 있는 값을 표시합니다.
보정 상태
보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다.
낮음 기준
채널의 낮음 기준 신호 값을 표시합니다.
높음 기준
채널 구성에 따라 높음 기준 소스의 값을 표시합니다.
기록된 기준
측정된 출력 값을 나타냅니다.
멀티미터 정확도는 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
상태
사용하도록 설정된 채널을 보정하는 동안 읽은 값을 표시합니다.
  • 정상
    - 기준 신호가 허용 가능한 범위 내에 있음을 나타냅니다.
  • 오류
    - 기준 신호가 허용 가능한 범위 내에 있지 않음을 나타냅니다.
상태
에
오류
가 표시되면 필요에 따라 해당 작업을 수행합니다.
  • 출력 장치의 경우 오류가 있는 채널에 대해 기록된 기준 값을 다시 측정하고 입력한 다음
    재시도
    를 선택합니다.
  • 입력 장치의 경우 채널에 오류가 있는지 검사한 다음
    재시도
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal