보정 보기 매개 변수
보정
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 보여줍니다. |
보정 범위 | 채널에 대해 현재 구성된 값을 표시합니다. 값은 다음과 같이 선택된 입력 유형 에 따라 다르게 표시됩니다.
|
보정 게인 | 장치에서 보고하는 보정 게인을 표시합니다. |
보정 오프셋 | 장치에서 보고하는 대로 오프셋을 mA, 옴, mV 또는 V 단위로 표시합니다. |
마지막 보정 날짜 | 채널의 마지막 보정 날짜를 표시합니다. 여기에 나열되는 시간과 날짜는 응용 프로그램을 실행 중인 컴퓨터의 시간을 기준으로 합니다. |
보정 상태 | 보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
보정 시작 | 보정 프로세스를 시작하려면 선택합니다. 장치가 금지되고, 컨트롤러와 함께 온라인 상태이며, 보정 프로세스를 시작하기 위해 적어도 하나의 채널이 선택된 경우 보정 시작 을 사용할 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.