경보 보기 매개 변수

경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
모든 경보 비활성화
장치에서 4개의 프로세스 경보(LL, L, H 및 HH) 또는 비율 경보를 생성하지 않도록 하고 경보 구성 속성에 액세스할 수 없도록 합니다.
프로세스 경보 래치
경보가 트리거되면 경보 발생의 원인이 된 조건이 사라지더라도 장치에서 4개의 프로세스 경보(LL, L, H 및 HH)를 모두 또는 어느 하나만 래치하도록 합니다.
높음 높음 제한
트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 위로 올라가면 HHAlarm이 1로 설정됩니다.
높음 제한
트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 위로 올라가면 HAlarm이 1로 설정됩니다.
낮음 제한
트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 아래로 내려가면 LAlarm이 1로 설정됩니다. 낮음 경보 제한은 낮음 낮음 제한보다 크거나 같고, 높음 제한보다 작아야 합니다.
낮음 낮음 제한
트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 아래로 내려가면 LLAlarm이 1로 설정됩니다. 낮음 경보 제한은 낮음 낮음 제한보다 크거나 같고, 높음 제한보다 작아야 합니다.
데드밴드
채널 데이터가 프로세스 경보의 데드밴드 값 상한 또는 하한 범위 내에 있으면 경보 조건이 사라지더라도 프로세스 경보 상태 비트를 설정된 상태로 유지합니다. 이
데드밴드
값은 엔지니어링 단위로 입력됩니다.
비율 경보 래치 활성화
명시적으로 언래치될 때까지 지워지지 않도록 비율 경보를 래치합니다.
비율 경보 제한
이 채널에서 입력 샘플 간 변화율이 이 필드에 엔지니어링 단위로 지정된 비율을 초과하는지 여부를 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal