잘못된 서브넷 마스크
잘못된 서브넷 마스크입니다.
올바른 서브넷 마스크 주소는 0.0.0.0이거나 주소가 첫 번째 8진수의 높은 비트에서 시작하여 주소의 비트 31부터 주소의 비트 1까지 1로 설정된 연속 비트로 구성됩니다.
비트가 0으로 설정되면 주소의 나머지 비트를 모두 0으로 설정합니다.
주소의 비트 0을 항상 0으로 설정합니다.
올바른 서브넷 마스크 주소는 다음과 같습니다.
- 0.0.0.0
- 128.0.0.0
- 192.0.0.0
- 224.0.0.0
- 240.0.0.0
- 248.0.0.0
- 252.0.0.0
- 254.0.0.0
- 255.0.0.0
- 255.128.0.0
- 255.192.0.0
- 255.224.0.0
- 255.240.0.0
- 255.248.0.0
- 255.252.0.0
- 255.254.0.0
- 255.255.0.0
- 255.255.128.0
- 255.255.192.0
- 255.255.224.0
- 255.255.240.0
- 255.255.248.0
- 255.255.252.0
- 255.255.254.0
- 255.255.255.0
- 255,255,255,128
- 255,255,255,192
- 255,255,255,224
- 255,255,255,240
- 255,255,255,248
- 255,255,255,252
- 255,255,255,254
의견을 작성 부탁드립니다.