호스트 이름
호스트 이름은 네트워크에서 컴퓨터를 식별하는 고유 이름입니다.
인터넷에서 호스트 이름의 형식은 comp.xyz.net입니다. 인터넷 사이트가 하나인 경우 호스트 이름은 도메인 이름과 동일합니다.
컴퓨터가 둘 이상의 인터넷 사이트를 호스트하는 경우 컴퓨터에 둘 이상의 호스트 이름(예: home.xyz.net 및 comp.xyz.net)이 있을 수 있습니다. 이 경우, home과 comp는 호스트 이름이고 xyz.net은 도메인 이름입니다.
올바른 문자:
- 수 범위는 0…9입니다
- 영문자 범위는 A…Z(대문자 또는 소문자)입니다
- 대시
- 마침표
- 최대 48자의 올바른 ASCII 문자
- 첫 번째 문자와 마지막 문자에 마침표나 대시를 사용하지 마세요
- 마지막 부분에는 영문자만 사용하세요
- 두 개의 마침표를 연달아 사용하지 마세요
올바른 호스트 이름 예:
- HostName.com
- HostName
- HostName.123
- Host-2-Name.com
- HostName.DomainName.com
- Host123Name456.789DomanName000.com
잘못된 호스트 이름 예:
- .HostName.com
- HostName.com.
- HostName..com
- HostName.com-
- 123.com
- 1234567890
의견을 작성 부탁드립니다.