불일치한 EDS 조건이 감지되었습니다

불일치한 EDS 조건이 감지되었습니다. 등록된 EDS 파일이 가져온 장치를 만드는 데 사용된 EDS 파일과 일치하지 않습니다.
문제를 해결하려면:
  • 현재 등록된 EDS 파일이 잘못된 경우 장치를 만들 때 등록된 EDS 파일을 등록합니다.
  • 현재 등록된 EDS 파일이 올바른 경우 가져오는 동안 장치를 건너뜁니다. 현재 등록된 EDS 파일을 사용하여 장치를 다시 만듭니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal