EDS 파일이 등록된 파일 버전과 일치하지 않습니다

실행하려고 한 장치의 장치 속성이 해당 장치 인스턴스를 만드는 데 사용된 EDS 파일과 현재 컴퓨터에 있는 파일과 일치하지 않습니다. 예를 들어 현재 구성의 값이 EDS 파일의 가능한 유효 범위 내에 있지 않습니다. 이 오류는 다음과 같은 경우에 발생합니다.
  • 장치 인스턴스는 해당 장치에 대해 등록된 EDS 파일 버전과 다른 EDS 파일을 사용하여 만들어졌습니다.
  • 장치 인스턴스에 대한 구성 데이터에는 라이선스가 부여되었지만 등록된 EDS 파일에는 라이선스가 부여되지 않았습니다.
이 조건을 해결하려면:
  1. EDS 마법사를 사용하여 현재 컴퓨터에 있는 EDS 파일을 등록 해제한 다음 처음에 장치 인스턴스를 만드는 데 사용된 EDS 파일 버전을 등록합니다.
  2. 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고
    EDS 파일 등록
    을 선택하여 EDS 마법사를 시작합니다.
  3. 기존 장치 인스턴스를 삭제하고 현재 컴퓨터에 등록된 선택한 장치에 대해 EDS 파일을 사용하여 다시 만듭니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal