산업 부문이 빠른 속도로 진화함에 따라, 스마트 매뉴팩처링에서 제조운영 기술과 정보 기술의 역할은 점점 더 커지고 있습니다. 실제로, 디지털 트랜스포메이션은 제조의 성공을 재정의해주는 새로운 기회들을 제공하여, 제조업체들의 운영방식을 바꾸어 놓고 있습니다. 또한 기업들이 전체 가치사슬에서 솔루션을 설계 및 응용하는데 도움을 주고 있습니다.
간단히 말해, 디지털 트랜스포메이션은 제조업체들이 간과해서는 안되는 추세입니다.
공장 현장에서 중역실까지, 디지털화는 기업이 제조 공정 전반에서 자산, 생산, 팀원들을 연결할 수 있다는 것을 의미합니다. 정보는 적시 적소에 올바른 직원이나 장비에 전송되어 생산 효율성, 품질 및 수익성을 향상시켜 줄 수 있습니다.
연결 촉진
흩어져 있는 정보들을 한데 모아 생산과 공급망을 최적화하려는 엔드유저들은 OEM(장비제조업체)들과 협력하여 더 스마트한 장비들을 제공할 필요가 있습니다.
그렇기 때문에, OEM(장비제조업체)들은 이러한 엔드유저들의 목표를 이해하고 이에 적절하게 대응을 해야 합니다. 더 스마트해진 장비는 운영, 비즈니스, 트랜잭션 데이터에 액세스하고 이를 자본화하여, 기업, 공장 및 공급망의 성능을 향상시켜 줄 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 데이터를 보다 효과적으로 활용하고 엔드유저들이 데이터에 기반해 지능적인 의사결정을 내릴 수 있도록 해주는 기술들을 사용하여 스마트머신을 구축할 필요가 있습니다.
OEM(장비제조업체)들은 또한 경쟁력 있는 비용을 유지해야 하는 부담을 안고 있습니다. 지역적 위치와 고객 기반에 따라 직면하는 도전과제도 다양합니다. 경쟁에서 앞서가려면, 한계를 극복하고 비용을 절감하며 시장 출시 시간을 단축하고 보다 혁신적이고 전략적인 방법을 모색해야 합니다.
물론, 데이터에 액세스를 해서 격차를 줄인다는 것이 말처럼 쉬운 일은 아닙니다. 그래서 커넥티드 엔터프라이즈가 필요합니다.
커넥티드 엔터프라이즈로의 이동
수백, 수천 킬로 미터에 걸쳐 분산되어 있는 사람, 프로세스, 기술이 기업 전반에서 끊김 없이 연결되는 현대적인 인프라가 바로 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)입니다. 커넥티드 엔터프라이즈는 빅데이터와 분석뿐만 아니라 개방형 표준 사물 인터넷 장치, 모빌리티, 가상화, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 진보를 포용합니다.
무엇보다도, 이는 운영을 향상시키고 전환할 수 있는 무한한 기회를 만들어 줍니다. 커넥티드 엔터프라이즈는 오늘날의 업계에 몇 가지 핵심적인 기회를 제공합니다.
- 가치 있는 자산 데이터를 수집하여 이를 실행 가능한 정보로 문맥화함으로써, 기업은 직원들에게 핵심적인 운영 정보를 제공하고 장비 성능을 최적화할 수 수 있습니다.
- 장비 데이터는 또한 예측적인 유지보수 전략을 수립하고 문제를 보다 신속하게 진단 및 해결하며 작업자 행동을 보다 효과적으로 이해할 수 있게 해줍니다. 이는 모두 다운타임 감소에 도움을 줄 수 있습니다.
- 원격 액세스 기술은 원거리에 위치한 작업 스테이션과 현장들을 중앙 집중화된 위치에서 모니터링할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해, 작업자들을 현장에 파견하여 수동으로 시스템들을 체크하는 것과 관련된 안전 위험과 비용을 절감할 수 있습니다.
이러한 기회들은 단지 이론상으로만 가능한 것은 아닙니다. 일부 선두적인 기업들은 이미 공장 장비에 내장된 스마트 장치들을 통해 데이터를 수집하여, 운영을 모니터링함으로써 품질 향상, 생산 속도 증가, 에너지 소비 감소 등 운영을 향상시키고 있습니다. 이 기업들은 핵심 자산에 대한 디지털 쌍둥이(Digital Twin)을 생성하고 프로세스를 가상으로 모델링하여 설계에서 시운전, 운영, 그리고 유지보수에 이르기까지 전체 운영을 지원하는 솔루션을 사전 대응적으로 개발하기 시작했습니다.
한 발 더 나아가, 자산 최적화와 전략적 재배치를 통해 수익성을 극대화 할 수 잇도록 임원들에게 실시간 통찰력을 제공하는 기업들도 있습니다.
산업용 Ethernet 연결
오일 및 가스업계와 같은 역동적인 산업에서, 에너지 기업은 생산 환경 전반에서 더 높은 효율성을 달성할 수 있는 새로운 방법을 찾기 위해 끊임없이 도전하고 있습니다.
선두 기업들은 산업용 Ethernet 기반 연결성과 혁신적인 고급 분석 소프트웨어를 활용하여 자산 데이터의 완전한 가치를 보다 효과적으로 활용하고 오일 생산을 가속화하고 있습니다.
커넥티드 엔터프라이즈를 실현하는 것은 이 기업들의 핵심적인 비즈니스 과제가 되었습니다. 자동화, 통신 및 정보 기술을 통합해서 얻을 수 있는 혜택이 늘어나면서, 오일 및 가스 기업들은 디지털 유전, 파이프라인 및 정유 공장을 구축하고 있습니다. 무선 기술, 가상화 소프트웨어 등의 기술 진보는 이제 기업들이 자산을 실시간으로 액세스 및 모니터링하고 분산된 유전 데이터를 병합하여 언제 어디서나 활용할 수 있는 실행 가능한 정보로 만들어 주고 있습니다.
게임 체인저
에너지 업계는 기술 진보의 활용이라는 측면에서 볼 때, 다른 업계보다 다소 뒤쳐지는 경향이 있긴 하지만, 데이터 및 분석을 활용하는 기업들이 증가함에 따라 이 업계에서도 데이터 및 분석이 가진 잠재력은 나날이 커지고 있습니다.
로크웰 오토메이션의 검증된 참조 아키텍처는 유전 솔루션의 엔지니어링 및 공급을 가속화하여 기업들이 원유를 더 빠르게 탐사하고 시추할 수 있도록 해줍니다. 또한 로크웰 오토메이션은 오일 및 가스생산업체들이 생산 관리 시스템(MES) 소프트웨어를 구현할 수 있도록 지원합니다. MES는 생산 현황을 분석하여 실시간으로 운영을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
이러한 모범 사례와, 입증되고 반복 가능한 솔루션을 통해, 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 운영은 개방형 표준 IoT 장치, 빅데이터 및 분석, 가상화 및 모빌리티, 클라우드 컴퓨팅 등 커넥티드 엔터프라이즈를 강화해주는 발전된 기술을 활용할 수 있습니다.
IoT로 지원되는 가장 중요한 발전 중 하나인 디지털 원격 모니터링은 센서, 하드웨어 및 소프트웨어와 무선 연결을 끊김없이 통합하여 공장 전반에 위치한 여러 자산들로부터 중요한 운영 정보를 추출해 냅니다.
오일 및 가스생산업체들뿐만 아니라, 다른 부문의 제조업체들도 이 정보를 이용해 지속적으로 현재 운영 환경과 이력 정보를 모니터링하고, 잠재적인 이슈나 발생한 문제를 진단 및 해결하며, 조기 단계에서 공정을 조정하여 가동시간을 향상할 수 있습니다. 이 모든 작업들이 물리적인 현장에서 수천 만리 떨어져 있는 워크스테이션 내에서 수행될 수 있습니다.
기업의 성공
이는 시작에 불과하며 그 가능성은 무한합니다. 데이터를 자본화하고 커넥티드 엔터프라이즈로 향한 여정을 시작하는 기업들이 늘어나면서, 그 과정에서 내려지는 의사결정들은 장기적인 비즈니스 혜택을 실현하는데 더욱 중요해질 것입니다.
디지털 트랜스포메이션은 운영과 기업 정보 그룹들을 하나의 공통적인 목표 아래 단결시켜 줍니다. 선두 기업들은 세계적으로 경쟁력을 유지하고 생산성을 향상시키기 위해 이미 디지털 트랜스포메이션을 착수했습니다. 이러한 기업들은 제조 자산이 가진 가치를 발현하고 주주들에게 더 많은 수익을 제공하고 있습니다.
로크웰 오토메이션은 커넥티드 엔터프라이즈 로 향한 여정을 직접 경험해 보았기 때문에, 엔드유저들이 직면한 다양한 도전과제나 이들을 지원하는 OEM(장비제조업체)들이 접하는 기회에 대해 잘 알고 있습니다.
산업 전문지식, 기술 및 파트너들을 통해, 로크웰 오토메이션은 OEM(장비제조업체)들이 엔드유저들을 위해 커넥티드 엔터프라이즈를 실현할 수 있도록 해주고 규제를 준수하며 연결된 경쟁력 있는 장비를 설계할 수 있도록 지원합니다.
커넥티드 엔터프라이즈의 가치 발현
기업들이 커넥티드 엔터프라이즈와 새로운 가치를 고객들에게 제공하는 새로운 방법들을 발견하는 과정에서, 디지털 트랜스포메이션은 새로운 매출 흐름을 창출해줍니다. 커넥티드 제품이나 서비스에 대한 기회는 기업과 소비자간이든 기업간 환경든지에 상관 없이 모든 환경을 완전히 바꾸어 놓고 있습니다. 예를 들어, 일부 조직들은 이제 제품을 단순히 판매하는 것 이외에도 "서비스로서의 장비"를 제공하고 있습니다.
제조업체들이 이러한 새로운 솔루션을 계획, 구현 및 지원하려면 도움이 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 다음 영역에서 지원을 제공합니다.
- 확장 가능한 실행(Scalable Execution)은 워크플로우 준수, 협업 및 추적을 제공합니다. 품질 또는 성능에 중점을 두는 애플리케이션에서 업계 고유의 애플리케이션이나 여러 공장에서의 구현을 위한 포괄적인 생산 제조 시스템(MES)으로 확장될 수 있습니다.
- 협업 및 설계 툴은 지식의 끊김없는 수집과 공유를 지원하여 팀들이 보다 효과적으로 의사결정을 내릴 수 있도록 해줍니다. 이러한 툴은 사고, 장치 정보, 알람, 추세, 위치 및 기타 성능 향상에 유용한 정보를 공유하고 토론하는데 사용될 수 있습니다.
- 확장 가능한 분석은 보다 신속하고 간단하게 데이터로부터 가치를 도출할 수 있도록 해줍니다. 분석 기능은 다양한 새로운 어플라이언스, 엣지 장치 및 온/오프 프레미스 클라우드 플래폼 등 소스 및 소비자와 가장 가까운 위치에서 정보를 계산해 표시합니다.
- 커넥티드 서비스는 사내 팀들을 보완하고 직원 교육을 지원합니다. 스마트 매뉴팩처링 시스템의 설계에서, 구현 및 최적화에 이르기까지, 서비스 포트폴리오는 지속적인 개선 이니셔티브에서 생산 데이터를 최대한 활용할 수 있도록 해줍니다.