발표자
전 세계 기업들이 어떻게 모듈형 시스템의 유연성을 활용하는지 알아보십시오. 모듈형 시스템을 사용하면 사용자가 자유롭게 전기 구성요소를 선택할 수 있습니다. 설치 장소에 따라 판넬의 가로, 세로, 높이를 자유롭게 설계하고 필요에 따라 이를 수정하거나 확장할 수 있습니다. 시스템이 완전히 문서화되며, 전체 판넬 시스템을 제작 및 제공하는 전 세계의 판넬 제조업체에게 플랫팩 형태로 제공됩니다. 모든 판넬 제조업체는 CUBIC 모듈형 시스템으로 둘러싸인 판넬 시스템에서 전 세계적으로 일관된 높은 품질을 보장하기 위해 광범위한 교육을 받습니다. CUBIC은 다년간 다양한 산업 분야에 모듈형 시스템에 기반한 외함 솔루션을 제공해 오고 있습니다.
이 웨비나에서는 CUBIC 모듈형 시스템 사용 이점을 살펴봅니다. 통합업체는 모듈형 시스템을 사용해 모든 종류의 모터 제어 센터를 자유롭게 조립할 수 있습니다. IEC 외함 시스템 구현에 내재된 철학 덕분에 통합업체는 품질 저하 없이 여러 표준 구성요소에 기반하여 저전력 부문에서 모든 유형의 모터 제어 솔루션을 구축할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 전문가는 시스템 통합업체가 어떤 공급업체로부터든 전력 구성요소를 자유롭게 선택할 수 있는 모듈형 개념을 성공적으로 구현하는 것을 보여드립니다. 이를 통해 고객의 요구사항에 적합한 모터 제어 센터를 구축할 수 있습니다. 모듈형 시스템의 다용성을 갖추고 있을 뿐만 아니라 시장에서 가장 안전하고 가장 많은 테스트를 거친 외함 시스템 중 하나이기도 합니다.
이 웨비나에서 다루는 내용은 다음과 같습니다.
- 모듈성의 힘 - CUBIC 모듈형 시스템의 혁신적인 접근법은 가장 까다로운 사양을 충족하는 전기 배전반 및 모터 제어 센터를 설계하고 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 독립성 - 브랜드에 구애받지 않는 독립적인 접근법을 통해 고객의 요구사항에 가장 부합하는 시스템을 설계할 수 있습니다.
- 인증 - CUBIC 모듈형 외함 시스템은 전 세계에서 가장 인정받는 테스트 기관에서 테스트와 검증을 거쳤습니다.
- 파트너 네트워크 – CUBIC 모듈형 어셈블리 파트너 네트워크에 참여할 수 있습니다.
- 교육 지원 - 공인 공급업체에 광범위한 교육 및 훈련 프로그램과 글로벌 지원을 제공해 고품질 패키지 솔루션 제공을 보장합니다.