Loading
빨간색 및 주황색 OEM 어드밴티지 플레이북 커버 그래픽의 오른쪽 측면 모습.
플레이북

OEM 어드밴티지 플레이북

선도적인 OEM 업체들이 어떻게 성공을 거두고 있는지, 그리고 귀사의 비즈니스를 성공으로 이끌 수 있는 핵심 전략을 살펴보십시오.
플레이북 다운로드

주요 특징 알아보기

화살표 성능 데이터 아이콘
새로운 규칙 적용

주요 OEM 업체들은 더 빠른 의사 결정을 내리고, 신중한 투자를 하며, 적응력을 높일 수 있는 분야에 우선순위를 두고 있습니다.

쉴드 확인 아이콘
복원력은 매우 중요합니다

OEM 리더는 증가하는 시장 혼란에 대응하여 조직 전반에서 복원력을 강화하는 방안을 실행하고 있습니다.

보고서 아이콘
성공을 위한 5가지 전략

이 데이터는 OEM 업체들이 경쟁력을 유지하면서 수익성을 개선할 방법을 찾는 데 도움이 될 수 있는 5가지 핵심 요소를 알려줍니다.

플레이북 다운로드

전 세계 OEM 업체의 인사이트
확인하기

OEM 리더가 복원력, 성능 및 장기적인 경쟁력을 강화하기 위해 사용하는 전략을 살펴보십시오.

81%

여러 도전 과제가 기술 투자 속도를 높이고 있다고 답한 OEM 업체의 비율.

63%

보안 책임이 OEM 업체로 전환되면서 사이버 위험이 지속될 것으로 예상하는 비율.

35%

전략적 목표 달성을 가로막는 가장 큰 장벽으로 직원 이직률을 꼽은 글로벌 OEM 업체의 비율.

77%

AI/ML이 장비 품질 설계에 필수적이라고 생각하는 비율.

플레이북 다운로드

이 플레이북은 17개국 500명의 OEM 리더를 대상으로 실시한 글로벌 설문조사에서 얻은 인사이트를 바탕으로 제작되었습니다. 연구 결과, 오늘날의 운영 환경에 적응하는 OEM과 그렇지 못한 OEM 간에 뚜렷한 성과 격차가 드러났습니다.

이 플레이북은 장비 제조 업체가 현재 상황을 파악하고 향후 수년간 비즈니스 성공을 유지하는 데 도움이 될 수 있는 행동과 의사 결정을 제시합니다.

OEM 어드밴티지 플레이북

전체 플레이북 보기

지금 보고서를 다운로드하여 주요 OEM 업체들이 성공을 거두고 있는 비결을 알아보십시오.

플레이북 다운로드

OEM 성능 곡선을 한 단계 끌어올리고 싶으십니까?

로크웰 오토메이션의 OEM 전문가가 기술 전략을 강화하고 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 도와드립니다.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
  4. Chevron LeftChevron Left OEM 어드밴티지 플레이북