스마트 공정의 이점을 생각해 보십시오. 스마트 제조에 대한 이야기는 많지만, "스마트"란 무엇을 의미할까요? 모든 제조업체는 각자의 요구 사항에 따라 다양한 정의를 내릴 수 있으며, 달성하고자 하는 목표를 이해하는 것이 귀사를 위한 스마트 공정 이점을 식별하는 핵심입니다. 이러한 주제와 고려사항을 논의하는 웨비나에 참여하여 귀사를 위한 스마트 전략을 정의하십시오.
안전의 중요성은 잘 알고 있지만, 생산성에 더 직접적인 영향을 미치는 것을 우선하면서 필수 작업 목록에서 안전을 뒤로 미루는 경우가 많습니다. 안전성과 생산성이 상반된다는 생각은 위험한 균형을 초래합니다. 이러한 기존 통념은 잘못된 것일 뿐만 아니라 오늘날에는 기계 효율성과 가동 시간 극대화를 위해 안전과 생산성이 긴밀하게 연동되고 있습니다. 생산성 목표 달성에 있어 안전의 역할을 논의하는 웨비나에 참여하십시오.
운영 개선은 중요하며 이를 달성하는 한 가지 방법은 생산 현장 장비로 스마트하게 시작하는 것입니다. 달성해야 하는 사항을 이해하면 목표 달성을 위해 무엇이 필요한지 공급업체에 설명하는 데 도움이 됩니다. 초기 설치부터 더욱 신속한 투자 수익(ROI)까지, 목표를 달성하기 위해 필요한 장비를 식별하는 방법을 설명합니다.