FactoryTalk AssetCentreソフトウェアはライフサイクル管理を簡素化し、自動的に資産を検出

自動ネットワークスキャンにより、コネクテッドエンタープライズの成長の管理が可能

製造メーカや産業界の生産者は、接続された技術を通じて操業や運用を把握しています。現在、オートメーション資産を管理するための単一のツールが用意されています。ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk AssetCentre v7.0ソフトウェアは、施設全体または運用中のデバイス、ネットワークスイッチ、およびワークステーションコンピュータ内のソフトウェアのステータスを自動的に検出して追跡します。このソフトウェアはライフサイクル管理を合理化して、予期しないダウンタイムを減らすのに役立ちます。

自動ネットワークスキャンにより、コネクテッドエンタープライズの成長の管理が可能

FactoryTalk AssetCentreソフトウェアはライフサイクル管理を簡素化し、自動的に資産を検出

現代の生産環境には数百から数千もの資産が含まれています。産業用モノのインターネット(IIoT)が進化する世界では、資産はよりインテリジェントになりつつありますが、システム内のすべての資産を識別して在庫管理することは依然として課題です。FactoryTalk AssetCentreアセット・イベントリ・エージェントは、ネットワークをスキャンして、施設内のアクティブな資産のハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア情報を検出します。それから、デバイスはアクティブなアセットインベントリで追跡されます。

アセット・イベントリ・エージェントは定期的にスキャンするようにスケジュールするか、オンデマンドで実行するようにできます。新しく検出されたものは、アクティブなインベントリに追加される前にユーザの確認のためにコンパイルされます。進行中の更新の追跡は、システムがどのように変化し、潜在的な危険があるか(許可されないソフトウェアを実行しているワークステーションコンピュータなど)の履歴を提供します。手作業による入力は、スキャン中に識別できないデバイス、または検出されたデバイスの欠落した情報や属性を記入するために、まだ使用することができます。

ロックウェル・オートメーションの製品マーケティングマネージャであるチラユ・シャーは次のようの述べています。「自動化のインフラへの投資は、企業がプロセスや資産をより適切に管理するのに役立ちましたが、その投資の管理はあまりにも頻繁に重要な資産にだけフォーカスすることになったり、システムの一部がダウンした後に対応することになりました。包括的な資産管理プログラムは、デバイスのライフサイクルにわたる意思決定を改善するように設計されています。」

アセット・イベントリ・エージェントは、多くの運用タスクの効率を向上します。合理化されたライフサイクル管理は、プロジェクト範囲の開発方法を改善します。例えば、エンジニアはファームウェアの更新中に何台のデバイスが稼働中であるか、特に寿命が近づいているデバイスがどのくらいあるかを知る必要があります。アセット・イベントリ・エージェントは、現在のファームウェア、IPアドレス、およびプロジェクトの定義に役立つ追加データをすべて自動的に検出します。

自動検出は、セキュリティ脆弱性にパッチを当てるときにも役立ちます。例えば、ベンダーがデバイスのファームウェアの脆弱性を通知して修正した際には、エンジニアリングではリスクとさらされる脅威を判断するために各デバイスを手動で目録に記載します。アセット・イベントリ・エージェントを使用すると、エンジニアは影響を受けるデバイスを素早く見つけて、リスクを軽減するための計画をたてることができます。

最新バージョンのFactoryTalk AssetCentreソフトウェアにはモバイルフレンドリナなダッシュボードも搭載されており、障害や成功を表示するための掘り下げ機能により、いつでもどこからでも最新の検索結果のステータスに関する情報にアクセスできます。ダッシュボードは変更やアセットパフォーマンスの監査ログが表示され、ユーザがシステムにリモートにアクセスして、選択したデバイスから潜在的な問題に対処できるようになります。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

問い合わせ先

Tom Spencer

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。