Studio 5000ソフトウェア更新により生産性が最適化

Studio 5000ソフトウェアリリースにより、生産性が最適化され、設計時間が短縮

エンジニアは、新しく強化されたRockwell SoftwareのStudio 5000統合開発環境を使用して、オートメーションシステムをより速く設計、構築、および立上げることができます。最新のソフトウェアリリースには、すべてのStudio 5000アプリケーションに共通する現代的な外観を提供する新しいユーザインターフェイスが搭載されており、その更新によってエンジニアが設計から導入までの生産性を向上することができます。

Studio 5000ソフトウェアリリースにより、生産性が最適化され、設計時間が短縮

Studio 5000ソフトウェアリリースにより、生産性が最適化され、設計時間が短縮

Studio 5000 Logix DesignerStudio 5000 Logix Designerアプリケーションには、いくつかのプログラミング言語の更新と、設計時間を最適化するための最新化された構造化テキストエディタが含まれています。テキストエディタには、折りたたみ可能なコードセグメントや直列式の値モニタなど、多くの新機能が追加されており、より生産的なプログラミングや編集が可能になります。

ロックウェル・オートメーションのビジネスマネージャであるアンディ・スタンプは次のように述べています。「修正された構造化テキストエディタは、異なるスキルレベルのプログラマの使いやすさを向上させます。現在、構造化テキストプログラミングを使用しているパワーユーザやそれに精通していない新しいエンジニアは、最新化されたエディタを使用することで快適に作業できるようになります。」

新しいLogixタグベースのアラーム機能によって、エンジニアは構造体にアラームを簡単に追加し、単一の環境でそれらを管理することができ、プログラミングの必要をなくして時間を節約することができます。また、この更新にはIEC 61800-5-2に準拠した新しいドライブ安全命令と、強化されたキネマティックサポートのためのモーション命令も含まれています。さらに、最新のユーザインターフェイスには、マルチモニタのサポートとタブ付きのビューが含まれており、使い勝手が改善され、設計時間も短縮します。

また、Studio 5000 Logix Designerアプリケーションには、新しいAllen-BradleyのGuardLogix 5580コントローラとCompact GuardLogix 5380コントローラのサポートも含まれています。これにより新しい高性能なオプションが提供され、ユーザが安全システムを設計し、機械全体のコストを削減することができます。

Studio 5000 View Designerアプリケーションにデータロギングとトレンド分析が含まれているため、簡単にトラブルシューティングできるようになりました。また、エンジニアは仮想試運転およびテストアプリケーションのエミュレーション機能にアクセスして、システム開発時間を短縮し、リスクを削減することができます。

Studio 5000 Architectアプリケーションは、設計の複雑さと時間を削減できるシステム全体の機能をサポートします。例えば、更新されたバージョンは、Studio 5000ソフトウェアとEPLAN Electric P8などの他のエンジニアリングツールとの間で拡張された接続性と堅牢なデータ共有のために、オープンなデータ交換インターフェイスであるAutomationML (Automation Markup Language)を採用しています。

新しいStudio 5000 Application Code Manager liteエディションは、小規模で稼動する機械装置メーカ向けのシングルユーザ版としてダウンロードできます。追加料金なしで、このバージョンにはバルクプログラミング機能とライブラリ管理機能が含まれています。また、標準バージョンは年間契約として利用できます。

さらに、開発を促進するため、ロックウェル・オートメーションは、Studio 5000 Application Code Manager用のMachine BuilderライブラリとProcess Objectライブラリを提供しています。これらのライブラリは、両方とも追加費用なしで製品互換性ダウンロードセンター(PCDC)からダウンロードできます。

Studio 5000 Logix Emulateアプリケーションは、Cape Software VP LinkやMYNAH Mimicなどのオペレータ・トレーニング・システムとの接続のための更新されたインターフェイスと改良されたユーザインターフェイスを備えています。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。