新しいHMIソフトウェア機能によりオペレータの効率が向上

FactoryTalk Viewソフトウェア更新により、よりよい情報アクセスと、モバイルサポート、およびソフトウェア統合が実現

ロックウェル・オートメーションは、HMIソフトウェアを更新して、作業者にシステムの実行と保守に関するより良い情報を提供します。FactoryTalk Viewソフトウェアバージョン10.0の新機能には、情報へのアクセスの強化、新しいモバイルデバイスのサポート、より良いソフトウェア間の統合による生産性向上などがあります。

新しいHMIソフトウェア機能によりオペレータの効率が向上

FactoryTalk Viewソフトウェア更新により、よりよい情報アクセスと、モバイルサポート、およびソフトウェア統合が実現

オペレータは、FactoryTalk View Site Edition (SE)ソフトウェアのTrendProツールを使用して、トレンドデータでアラーム情報をオーバレイできるようになりました。この機能を使用すると、アラーム発生をデータポイント値と結び付けて素早くトラブルシューティングできるようになります。また、ツールを使用して、特別のトレンドを保存して、他の作業者と共有することもできます。

ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Viewの製品マネージャであるシャロン・ビリーデュランが次のように述べています。「このバージョンではHMIのサポートが追加され、Allen-BradleyのコントローラのLogixラインで柔軟なアラーム機能が可能になりました。以前は、ユーザはコントローラとHMIの両方に手動でアラーム条件を作成する必要がありました。タグベースのアラームにより、オペレータはLogixにアラーム構成を作成できるようになり、HMIはそれを自動的に処理するため、プログラミングの必要性が減るために時間を節約できます。」

FactoryTalk View SE v10.0は、ThinManagerソフトウェアのログインをFactoryTalk Viewプラットフォームに統合します。以前は、ユーザは両方のシステムに別々にログインする必要がありました。現在では、自動ログインパススルーによって2番目のセキュリティポイントをバイパスし、より簡単で迅速な操作を実現しています。

プロセス産業の場合、FactoryTalk View SEソフトウェアに異常状況管理(ASM)マルチモニタフレームワークが導入されます。この機能によって、オペレータは標準ベースのASMガイドラインに従って、複数の画面で異なるレベルのデータを見ることができます。また、より見やすい情報をオペレータに提供して、システムをより効率的に実行して維持するのに役立てることもできます。

更新されたFactoryTalk ViewPointソフトウェアは、モバイルデバイスにまでFactoryTalk View SEソフトウェアを拡張し、レシピ管理をサポートできるようになりました。この更新によって、作業者は選択したデバイスにレシピを表示およびダウンロードできます。また、ViewPoint v10.0ソフトウェアでは、FactoryTalk Alarms and Eventsアラーム履歴もモバイルデバイスで使用できるようになりました。

FactoryTalk View Machine Edition (ME)ソフトウェアv10.0は、設計時と実行時の拡張機能を追加して、ユーザの効率性と生産性を向上しています。HMIソフトウェアは、古いプロジェクトの復元とアップグレードをうまくサポートし、画面を編集する際の使いやすさが向上しています。

ロックウェル・オートメーションの視覚化ソフトウェアのマーケティングマネージャであるスー・バーチは、次のように述べています。「これがリリースされる前は、オペレータの行動を監査証跡に記録することはできましたが、システムがそれを取得する保証はありませんでした。オンボードの監査証跡では、この情報はターミナル上でローカルにキャプチャされ、監査データはバックアップされるまで安全に保存されます。製薬のような高度に規制された産業では、これはUS 21CFR Part 11またはEU Annex 11などの要件をサポートしています。」

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。