新しいArmorBlock I/Oモジュールによって過酷なアプリケーションでのスマートマシンを簡素化

製造メーカは、過酷なアプリケーションで使用されるスマートマシンでOn-Machine I/Oモジュールの設計と生産性の利点を実現できるようになりました。新しいAllen-BradleyのArmorBlock I/Oモジュールは幅広い温度で稼働でき、自動車、マテリアルハンドリング、包装、溶接などのアプリケーションにIP69Kまでの保護を提供します。

新しいArmorBlock I/Oオプションはマシンのどこにでも取付けることができ、ケーブルの敷設を短くして、配線コストを低減できます。このモジュールはニッケルめっきの亜鉛ダイキャストハウジングを使用し、QuickConnect機能を備え、EtherNet/IP汎用デジタルI/Oブロックで診断を提供して、立上げとトラブルシューティングの時間を短縮します。

3つのIO-Linkハブブロックは、IO-Linkマスタを介してより多くのデバイスを許可することにより設計の複雑さを減らします。さらに、選択されたブロック上のM12 Lコード電源コネクタはより高い電流をサポートし、より多くのブロックをデイジーチェーン接続でき、配線と設置コストを削減できます。

デジタル入出力のために個別のI/Oブロックを使用する企業にとって、ArmorBlock I/Oモジュールは最適な選択となります。これらのモジュールは、アプリケーションのニーズに応じてデジタル入力または出力として使用できる柔軟性を備えた16チャネル自己構成可能なデジタルI/Oを提供します。

Allen-Bradley, ArmorBlock, およびOn-Machineは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
EtherNet/IPは、ODVA, Inc.の商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。