新しいマイクロ型PLCは大型のスタンドアロンマシンの複雑さを低減

Micro800ファミリーの新製品であるAllen-BradleyのMicro870 PLCは、複数のマイクロ型PLCのかわりに使用可能

マシン設計者は、新しいマイクロ型プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)を使用して、大規模なスタンドアロンマシンやシステムの制御アーキテクチャを最適化することができます。

新しいAllen-BradleyのMicro870 PLCは、最大304点のI/O、280KBのメモリ、20,000のプログラム命令を必要とするスマート・マイクロ・アプリケーションをサポートできます。

Micro800ファミリーの新製品であるAllen-BradleyのMicro870 PLCは、複数のマイクロ型PLCのかわりに使用可能

Micro800ファミリーの新製品であるAllen-BradleyのMicro870 PLCは、複数のマイクロ型PLCのかわりに使用可能

ロックウェル・オートメーションのマイクロコントローラのプロダクトマネージャであるヤオ・ケン・テーが次のように述べています。
「現在、設計者は自動化プロジェクトに複数サイズのPLCを使用しています。このアプローチでは、異なるサイズのPLCの在庫管理とは異なるプログラムのメンテナンスが必要となります。現在、設計者はMicro870 PLCを使用して、コントローラをアプリケーションニーズに合わせて拡張することができます。これにより、特に複数のマシンタイプを設計する場合の在庫管理を簡素化できます。

Micro870 PLCは、設計者に最大3つのプラグインと8つの拡張I/Oモジュールを提供する柔軟な設計コンセプトを採用しています。この能力によって、コントローラをマシンタイプごとの固有の要件を満たすように簡単にカスタマイズまたは拡張できます。

コントローラの280KBメモリ容量は、モジュール式プログラミングとユーザ定義のファンクションブロックの使用をサポートしており、設計時間が短縮します。さらに、機械装置メーカはこのメモリ容量を使用して、Micro870 PLCを使用するすべてのマシンモデルに対して1つのプログラムを保持することができます。

コントローラはEtherNet/IPを介して通信し、USBプログラミングポート、非絶縁シリアルポート、イーサネットポートなどの複数の通信オプションを備えています。また、最大2軸のモーションもサポートできます。

新しいConnected Components WorkbenchソフトウェアVer. 11は、Micro870 PLCをプログラミングするための単一の設計環境を提供します。ソフトウェアは、Allen-BradleyのPanelView 800グラフィックターミナル、PowerFlex ACドライブ、Kinetixコンポーネント・サーボ・ドライブ、電子過負荷リレー、ライトカーテン、および構成可能なセーフティリレーの構成にも使用できます。この機能により、システム内のデバイスごとに別のプログラミングツールを使用することに比べて、設計時間とコストをセーブできます。

Ver. 11での新しい変換ツールにより、MicroLogixのお客様はMicro800コントローラファミリーに簡単アップグレードできます。さらに、Ver. 11では、PartnerNetworkプログラムのEncompassメンバーにより、グラフィカルな構成プロファイルを使用して、補完的なサードパーティ製品を簡単に構成できるようになりました。これらのプロファイルは、Micro800プラグインと拡張I/Oをサポートし、構成プロセスをより迅速かつ正確に行なうのに役立ちます。

ロックウェル・オートメーションのPartnerNetworkプログラムについて

ロックウェル・オートメーションのPartnerNetworkプログラムは、プラント全体の最適化の実現、マシン性能の向上、サステナビリティの目標を達成するために、最善の組み合わせのソリューションを開発、実装、およびサポートに相互にフォーカスした協業ネットワークにグローバルな製造メーカがアクセスできるようにします。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。