強化された機械安全の製品ラインにより生産性が向上

ロックウェル・オートメーションの機械安全の製品ラインにより、機械設計を簡素化、設置コストを削減、コンプライアンスを容易に

ハード配線された安全ガードや安全ガードの追加により、機械の設計時間が長くなり、運用の生産性の低下を招くことがあります。これらの課題に対処するために、ロックウェル・オートメーションは、企業が安全を簡単にスマートマシンの中核機能にできるように設計されたあらゆる種類の入力、ロジック、出力デバイスを含む機械安全の製品ラインを強化しました。

強化された機械安全の製品ラインにより生産性が向上

ロックウェル・オートメーションの機械安全の製品ラインにより、機械設計を簡素化、設置コストを削減、コンプライアンスを容易に

ロックウェル・オートメーションの機械安全の製品ラインには、新しくAllen-BradleyのGuardLogix 5580コントローラ、Compact GuardLogix 5380コントローラ、およびCompact 5000安全I/Oが追加されました。また、製品ラインには、Allen‑BradleyのKinetix 5700サーボドライブでの新しい高度な安全機能もあります。デバイスのすべては、EtherNet/IPで通信するように設計されており、簡単に法令に遵守できるように機械安全規格に対してテスト済みです。

GuardLogix 5580およびCompact GuardLogix 5380コントローラは、最新世代のLogix 5000シリーズンコントローラに安全をもたらすことにより統合アーキテクチャの製品ラインナップを強化します。これらは、より速いシステム性能と、SIL 2/PLd以上の安全要件を満たすための新しいオプションを提供します。これによって、機械の設計者は、より高いレーティングのためだけに設計されたコントローラを使用するのではなく、特定の必要な安全定格に機械を合わせることによって、アーキテクチャを簡素化し、制御シャーシの設置面積を削減できます。

Kinetix 5700サーボドライブは5つの安全停止機能と3つの安全速度モニ機能が搭載され、よりスマートでより生産性の高い機械を作り上げることができるようになりました。これらの機能によって、安全にモニタしながら機械をアクティブに保つことができます。また、機械の稼動中にオペレータがメンテナンス作業やマイナーなサービス作業を行なうことができるようになります。例えば、SIL 2 VPモータと使用している場合は、Kinetix 5700サーボドライブはシステム配線、複雑さ、およびコストを減らすことに役立ちます。

ロックウェル・オートメーションのセーフティコントローラのグローバル製品マネージャであるジミー・アルバレスは、次のように述べています。「これらの新しい製品と新機能は、当社のすでにある機械安全の生産ラインを拡大し、企業がより安全でより生産性の高い機械を作り上げることに役立ちます。エンジニアは、緊密な統合のために設計されテストされたあらゆる種類のデバイスから選択できます。さらに、安全を機械の中核機能をにすることで、エンジニアは簡単に安全と生産性を同時に最適化することができます。」

安全モジュールが、Compact 5000 I/Oファミリーで使用できるようになりました。Compact GuardLogix 5380コントローラ用のローカルとリモート安全I/Oと、ControlLogix 5580コントローラ用のリモート安全I/Oを使用できます。また、高速I/O通信も提供され、必要となる全体のパネルスペースを減らすことができます。

また、製品ラインには、GuardLink安全ベースの通信プロトコルを介して接続されたセーフティリレーやライトカーテンなどのスマート安全デバイスが含まれています。これによって、ユーザは機械またはライン上のすべてのデバイスを手作業で調べるのではなく、生産停止中にどのデバイスがアクティブになったのかをより簡単に特定できます。

ロックウェル・オートメーションは、エンジニアと協力して、設計、安全、生産性のニーズに適した機械安全システムを構築できます。また、企業は安全ライフサイクルのあらゆる段階で(リスクアセスメントや設計サービスから、設置、検証、トレーニングサービスにいたるまで)幅広いサポートを提供しています。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、専業としては世界最大の産業用オートメーションと情報ソリューション企業で、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約22,000名の従業員が、世界80カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。

問い合わせ先

Tom Spencer

お問い合わせ

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。