ロックウェル・オートメーションは、新しい認証を取得することでセキュアな産業運用を支援

会社は、お客様の情報、人、評判を保護するために、ビジネスをグローバルなセキュリティ規格に合わせて調整し続ける

ロックウェル・オートメーションは、産業サイバーセキュリティの業績リストに引き続き追加し、産業企業がビジネスの変革により注力し、潜在的なサイバーセキュリティのリスクをあまり恐れることがないようにします。私たちは最近、サービスプロバイダのセキュリティ要件を定義するISA/IEC 62443-2-4認定を取得しました。

ロックウェル・オートメーションは、新しい認証を取得することでセキュアな産業運用を支援

新しい認証を取得することでセキュアな産業運用を支援

この認定は、オートメーションシステムの見積もり、設計、統合、およびメンテナンスを行なう際にロックウェル・オートメーションが使用するセキュリティ機能が規格の要件を満たしていることを示しています。ISA/IEC 62443は、産業用制御アプリケーション向けの世界で唯一のコンセンサスベースのサイバーセキュリティ規格です。

また、ロックウェル・オートメーションは、セキュリティ開発ライフサイクルで昨年取得したISA/IEC 62443-4-1認定の成熟度レベルの向上も受けており、製品の製造とサポートの方法で標準のセキュリティ要件を満たしていることを示しています。さらに、これは、脆弱性の開示を処理し、お客様と透過的に連携してリスク管理を支援する成熟したプロセスを備えていることを示しています。

新しい認定はTÜV Rheinlandが独自に実施し、お客様がサイバーセキュリティを強化するのを支援するにつれて、進行中のロックウェル・オートメーションの成果のリストに追加されます。

ロックウェル・オートメーションのCEOであるブレイク・モレットは次のように述べています。「業界には、テクノロジを使用して業務で可能なことを拡大し、最も重要なものを保護できるパートナが必要です。企業が当社と協力するとき、セキュリティを念頭に置いて構築された製品とサービスを提供していることを知って安心できます。ISA/IEC 62443のセキュリティ要件は単なるチェックリストではなく、日常業務に組み込まれています。」

今年の初め、ロックウェル・オートメーションは、ISA/IEC 62443-4-2に認定された最初の産業用コントローラを発表しました。ロックウェル・オートメーションは、製造業と重要インフラの運用を保護するために活動している業界、政府機関、その他の連合体であるISAグローバル・サイバーセキュリティ・アライアンスの創設メンバーでもあります。

ロックウェル・オートメーションはODVA CIP Securityプロトコルの使用を拡大することにも取り組んでおり、これにより、産業運用で確実に認可されたデバイスのみが接続されるようにできます。また、これは、デバイス間の通信の改ざんや干渉を防ぐのにも役立ちます。ロックウェル・オートメーションは今年初めにControlLogix EtherNet/IP通信モジュールをリリースし、来年にはCIP Security保護を旧式および非CIP Securityデバイスに拡張するために新しい技術を導入することを計画しています。

さらに、今後リリースされるPlantPAx 5.0分散制御システムには、ユーザが適切な制御システムセキュリティレベルを展開するのに役立つISA/IEC 62443-3-3認可のアーキテクチャが含まれる予定です。

LNSリサーチの社長兼主席アナリストであるマット・リトルフィールド氏は、次のように述べています。「大手企業は、それがもたらす競争上の優位性のために、デジタルトランスフォーメーションをアジェンダの最上位に置いています。残念ながら、旧式のオートメーションおよび制御システムは本質的に安全ではありません。ロックウェル・オートメーションはデジタルトランスフォーメーションにおいて強力な実績があり、強力な産業セキュリティをサポートするプロセス、手順、製品、サービスを採用しています。」

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。