ロックウェル・オートメーションはPowerFlex 755TドライブのTotalFORCE機能と電力範囲を拡張

ドライブは10~6,000HPアプリケーションに使用可能

ロックウェル・オートメーションは、Allen-BradleyのPowerFlex 755T ACドライブの電力範囲とTotalFORCEテクノロジの機能を拡張しました。ドライブの電力範囲が拡張されたため、10~6,000HP (7.5~4,500kW)のアプリケーションを使うエンジニアが生産性を向上して、ライフサイクルコストを削減することができます。この拡張によって、 幅広い高需要アプリケーションに高周波緩和、回生、コモンバスシステム構成がもたらされます。

ロックウェル・オートメーションはPowerFlex 755TドライブのTotalFORCE機能と電力範囲を拡張

ロックウェル・オートメーションはPowerFlex 755TドライブのTotalFORCE機能と電力範囲を拡張

特許取得済みのTotalFORCEテクノロジの拡張には、より強力な適応制御機能が含まれています。これにより、ドライブは時間の経過とともに変化する機械特性をモニタし、発生した変化を自動的に補正することができます。適応チューニング機能は、最大4つの自動トラッキング・ノッチ・フィルタを使用して、品質に影響を及ぼし、エネルギーを浪費し、機械を早期に磨耗させる可能性のある共振や振動をブロックできます。

さらに、予知保全機能はドライブの健常性に関するリアルタイム情報を提供します。温度、電圧、電流などの動作特性をモニタすることで、ドライブは重要なコンポーネントの残りの寿命を計算して、ユーザに通知できます。これによって、ユーザは予期しないダウンタイムを防ぐことができるようになります。

ロックウェル・オートメーションのプロダクトマネージャであるブラッド・アーレンツは、次のように述べています。「TotalFORCEテクノロジにより、PowerFlex 755Tドライブユーザは機械の稼働時間を改善するために積極的なアプローチをとれるようになります。ドライブはアプリケーションのステータスに関する情報を制御システムに配布できます。これは、ダウンタイムを減らして、生産性を向上する上で重要なことです。ドライブの自己認識能力も、信頼性を高め、サービスを簡略化します。」

PowerFlex 755T可変周波数ドライブは、以前は160~3,000HPアプリケーション向けに設計されていました。電力範囲の拡張によって、PowerFlexドライブは、高周波緩和が必要なポンプやファンなどの高出力アプリケーション、クレーンやホイストなどのアンチスウェイ機能が必要な回生アプリケーションに最適です。以下の製品があります。

  • PowerFlex 755TLドライブ: PowerFlex 755TLドライブはアクティブ・フロント・エンド(AFE)テクノロジと内部高調波フィルタを使用して、高調波歪を低減します。ドライブは10~1,800HP (7.5~1,400kW)で使用できるようになりました。
  • PowerFlex 755TRドライブ: 10~6,000HP (7.5~4,500kW)の電力を供給するPowerFlex 755TRドライブには、回生と高周波緩和の両方のソリューションが含まれます。このドライブは、入力電源にエネルギーを戻すことでエネルギー消費とコストを低減し、さらにエネルギー効率に優れたソリューションを実現します。
  • PowerFlex 755TMドライブシステム: これによって、ユーザはコモンバスシステム構成で複数のモータを回生と協調するためのニーズに最適なシステムを構築できます。システム要件を最適化して、電力消費のニーズを満たすために、ユーザは、モータ側のインバータに250~6,000HP (160~4,500kW)の電力範囲、回生バス電源に70~4800kWの範囲が事前に設計された一連のモジュールから選択できます。

その他の新機能には、EtherNet/IPネットワーク上のいくつかの高度な安全機能を提供する統合安全モジュール、リフトアプリケーションの安定性を高めるアンチスェイ機能、エネルギーをセーブする永久磁石モータ制御があります。

これらの新しいTotalFORCEテクノロジ機能を組み合わせることで、幅広いアプリケーションのPowerFlex 755Tドライブの全ライフサイクルを通して、立上げ時間を短縮し、パフォーマンスを最適化し、メンテナンスと保守を簡略化できます。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。