ロックウェル・オートメーションは製品ラインナップにOPC UAサポートを追加

FactoryTalk Linxソフトウェアによって、異なるベンダーの産業用IoT技術間の通信が可能に

コネクテッドエンタープライズを構築する際に、企業は企業の基幹システムからIoTデバイスへのシームレスな通信を必要とします。企業は、ロックウェル・オートメーションの製品のOPC UA規格を活用して、産業用IoTデバイス間の相互運用性を達成できます。ベンダーに中立な規格のサポートは、ロックウェル・オートメーションとサードパーティの製品がデータを交換できるFactoryTalk Linx通信ソフトウェアによってもたらされます。

ロックウェル・オートメーションは製品ラインナップにOPC UAサポートを追加

ロックウェル・オートメーションは製品ラインナップにOPC UAサポートを追加

FactoryTalk Linxソフトウェア(以前の名前はRSLinx Enterprise)は、FactoryTalkソフトウェア製品の中心的な通信サービスです。このソフトウェアはコネクテッドエンタープライズの「心臓部」として機能し、必要な場所でデータを引き出して送信します。これには、サードパーティのOPC UAサーバからデータを引き出し、それをFactoryTalkソフトウェアに渡し、サードパーティのソフトウェアがデータにアクセスできるようにOPCインターフェイスを提供することが含まれます。

ロックウェル・オートメーションの通信ソフトウェアのシニア製品マネージャであるロン・ブリスは次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションはOPC UA仕様の開発に携わってきたので、OPC UAサポートを製品ラインナップにもたらすのは当然のことです。FactoryTalk Linxソフトウェアは、産業用IoTデバイス、機械、およびソフトウェア間の通信ギャップを解消するのに役立ちます。これは、企業がコネクテッドエンタープライズの範囲を拡大して、スマートマニュファクチャリング目標を達成するのに役立ちます。」

OPC UAサポートに加えて、FactoryTalk Linxソフトウェアには以下のようなメリットがあります。

生産性の向上: このソフトウェアは、新しいLogix 5000タグベースのアラームの属性と通信できます。これにより、FactoryTalk View SE HMIソフトウェアはアラーム状態を使用して画面をアニメートし、グラフィカルなコンテンツから直接アラームに対応できます。HMIタグに対するアラーム状態の重複をなくすと、開発の生産性が向上します。また、アラームサマリのかわりにグラフィカルなコンテンツで対応できるためる、運用の生産性を向上できます。

ネットワークの冗長性の向上: このソフトウェアは、ControlLogixファミリーをベースとする冗長システム内の1台のコントローラまたは2台のコントローラへの2つのネットワーク経路をサポートできます。これにより、高速障害検出が可能になり、通信を2番目の経路に自動的に切換えることができます。高可用性システムでは、情報が流れ続けるようにすることができ、復旧時間を短縮することもできます。

新しいエネルギー使用量のモニタ: FactoryTalk Linx Gatewayソフトウェアによって、CIPエネルギーサポートが内蔵されたEtherNet/IPデバイスからCIPエネルギーデータを洞察できます。これにより、ユーザはエネルギー使用量を追跡して、ライン間や工場間の使用状況を比較できます。

FactoryTalk Linxソフトウェアは、最新バージョンのStudio 5000統合開発環境でRSLinx Classicとともに使用できます。ソフトウェアによって、ユーザは、別のアプリケーションではなくStudio 5000ブラウザでイーサネットドライバ設定をすぐに構成して、システム変更を迅速に行なうことができるようになりました。また、ワイヤレスまたはリモートのコントローラ通信のためにより高いバンド幅のコネクションを提供するため、コントローラのダウンロード時間が最大40%短縮されました。

会社概要

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/ja_JP

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。