手頃な価格の小型制御システムに見るブガッティの性能

小型制御システムが高性能を発揮

消費者は常に自分が支払う金額から可能な限りの価値を得たいと思うものですが、それが高価な買い物となればなおさらです。車や家、そして当社の制御システムもまた然り。

多くの状況において、自らの「欲求」と実際の「必要性」を明確に区別することは困難です。

万能なソリューションが存在しないことはもちろんありますが、すべてを手に入れたいというのは無理な願いなのでしょうか。例えば、拡張性が高く価格も手頃な小型制御システム1つで、最大限の価値と性能を実現することは可能でしょうか。

世界最速と言われるスーパーカー、ブガッティ・ヴェイロン。いつか持ちたいと夢見ていても、それだけの資金を捻出できるという確信がない方もいらっしゃるでしょう。

もし、ブガッティのスピードと性能をホンダシビックで実現できるとしたら、どうしますか。ブガッティのスピードと性能を大幅な低価格で提供してくれる小型制御システムがあったら、素晴らしいと思いませんか。実はあるのです。

小型コントローラで最適な性能と簡略化された通信、より充実したアプリケーション機能を手に入れ、最大限の価値を引き出すことができるようになりました。しかも同時に、システムアーキテクチャ全般に関し、無理のないコストで賢明かつ安全な選択を行なうことが可能です。

さらに、技術を活用してデータを効果的に収集および分析し、実用的なリアルタイムの情報へと変換して、真のコネクテッドエンタープライズを実現することも皆様の目標のひとつでしょう。

新しい小型のプログラマブル・オートメーション・コントローラは、全社レベルおよび機械レベルでのシステム間通信を簡略化することで、コネクテッドエンタープライズの価値を高めます。また、タスクの実行も迅速化されます。

つまり、バンド幅による制約が少ないため、制御システムにおけるシステム開発時間を短縮できます。これによって、機能とパフォーマンスを同時に向上させることが可能になります。御社のシステムは最も効率的な形で目的を果たすことができ、シームレスな統合とコラボレーションを通じて生産性を高められます。

皆様は、問題が深刻化する前にその可能性を素早く察知したいという希望もお持ちでしょう。これについては、システムの健全性と通信状態を直ちに表示するオンボードディスプレイが中核的な役割を担い、システムが正常に稼働しているという確信を与えてくれます。

問題が発生する前にこれを阻止するには、ローカルでのプログラミングやトラブルシューティング、アップデートをサポートする小型コントローラが必要です。これを活用してこそ、先を見越して方向転換を行ない、状況を把握したうえで制御システムを稼働させることができます。制御システムのあらゆる側面が視覚化されることにより、運転時の判断が最適化されるというわけです。

セキュリティについてはどうでしょう。昔ながらの車上荒らしにはオートロックで対抗できますが、新手のハッキングの横行により、かつては任意の選択肢でしかなかった最先端のセキュリティ対策が今や必須となっています。

イグニッションにキーを挿したまま、ドアをロックせずに車を離れる人はいないでしょう。それと同じ次元で、この新しい小型コントローラは複数のセキュリティ対策を提供し、あらゆる角度から物理的・内面的なセキュリティを確保して、情報を保護します。デジタル署名式のコントローラファームウェア、コントローラベースの変更検出およびロギング、ロールベースのアクセスといったセキュリティ機能を活用し、一段上の安心感を手に入れましょう。

御社のニーズを最も効率よく安価な形で確実に満たすためのシステムに不可欠な要素とは、スマートな機能と高い生産性、確実なセキュリティ、そして何をおいても、拡張性です。

当社の小型制御システムに採用されている拡張可能な高性能アーキテクチャは、御社特有のニーズに対応します。機械または装置メーカの皆様はぜひ、当社Webサイトで詳細をご確認ください。

Dexter Chee Peng Leong
投稿日 2016-05-16 投稿者 Dexter Chee Peng Leong, Product Manager, Rockwell Automation
  • お問い合わせ:

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。