デルタロボットが韓国の包装会社の生産性を向上

デルタロボットが韓国の包装会社の生産性を向上

高度なモーションソリューションによる、標準化された高速かつ効率的な包装

ハニャン・パッケージング・アンド・エンジニアリング(Hanyang Packaging and Engineering, Inc.,)社は韓国大手の梱包機器メーカであり、自動包装機械と前部/後部フィーダに関して豊富な経験があります。

韓国で昔から人気のあるスナックは、海藻(海苔、韓国語で「キム」)から作られています。海藻は非常に薄く、梱包プロセスで破れる恐れがあるため、梱包は手作業で行なわれていました。しかし、需要の増加と生産量の増加に伴い、ハニャン・パッケージング社は高度な機械による自動化ソリューションの導入が、実行可能な代替案であると判断しました。

市場の需要に応える自動化ソリューション

ハニャン・パッケージング社は2つの大きな課題に直面していました。1つ目の課題は、ヒューマンエラーによる納品の遅延です。海苔を手作業で処理することで発生するヒューマンエラーや、正確性や柔軟性の欠如による商品の遅配という、非効率性が増大していました。

2つ目の課題は、需要の増大に伴って必要な生産性の向上と生産量の拡大です。既存の労働力では生産ニーズを満たすことが困難であったため、ハニャン・パッケージング社は自動化ソリューションの実装を目指しました。

スマートマシン設計がスマートマニュファクチャリングを実現

拡大する需要に対応するため、ハニャン・パッケージング社はスマートマシン設計に革新的なアプローチを採用しました。ロボット制御環境が分割された従来のシステムとは異なり、ロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャを使用したデルタロボットはロボット制御からインデキシングや搬送にいたるまで、システム全体を1つの制御プラットフォームで管理します。単一の制御プラットフォームのみを使用することで、ネットワークとハードウェアの相互の接続性が向上します。

統合アーキテクチャシステムの一部であるCompactLogix 5370 L3コントローラは、他のLogixコントローラと同じプログラミングソフトウェア、ネットワークプロトコル、および情報処理機能を使用するため、すべての制御アプリケーションで共通の開発環境が実現します。単一の制御環境を使用するということは、コントローラが標準化されて、1つの制御タッチスクリーンからシステム全体を管理できるということです。また、コントローラ内のキネマティクスの機能により、全体的な機械設計が簡略化され、メンテナンス時のアクセス性が向上しました。

ロックウェル・オートメーションのシステムにはCompactLogixコントローラだけでなく、Allen-BradleyのKinetix 5500サーボドライブVP-Seriesサーボモータも使用されています。サーボはデルタロボットを制御するだけでなく、モーションの正確なインデキシングにも使用されます。

ロックウェル・オートメーションのソリューションアーキテクトであるキム・キフンは次のように述べています。「1台のAllen-BradleyのCompactLogix 5370コントローラだけで、初めから終わりまでで必要なすべての処理能力が提供されます。ロボットとすべてのサーボドライブを1台のコントローラに統合し、キネマティクスをLogixの標準化されたCIP Sync/モーションプラットフォームに統合することで、ユーザのプログラミングの可能性を最大限に高めることで、高度なモーションを簡単に制御できるようになります。」

ローダはAllen-BradleyのPanelView Plus 7を使用してモニタされています。これは、オペレータがマシンステータスを即座に把握し、的確な意思決定を行なう必要がある場合に情報を動的にモニタ、制御、および表示する用途に最適です。

ハニャン・パッケージング社から最も広く販売されている自動送りコンベア、切断装置、乾燥剤供給装置を含む海苔切断機

生産性と効率の向上

このソリューションにより、ハニャン・パッケージング社の生産性と効率が向上し、単一の共通制御プラットフォーム、共通ネットワーク、および共通制御環境によってコストが削減されました。

海苔の包装に初めてデルタロボットを導入したハニャン・パッケージング社は、現在では最大手となり、業界での圧倒的なマーケットシェアを誇っています。

このプロジェクトの成功は、2つの側面から評価できます。エンドユーザとしての成果は、ハニャン・パッケージング社が新しい機器によってピークとなる夏場の生産で10~15人の従業員を追加雇用せずに乗り切れたことです。一方で機械装置メーカ(OEM) としての成果は、マシンの販売が前年の2倍に増加し、投資回収期間も長期にわたって短縮し、ROI (投資利益率)が6か月になるという成果を挙げました。

最新ニュース

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。

メールマガジンの配信登録

ロックウェル・オートメーションにご登録いただければ、最新のニュースと情報を電子メールにて直接お届けします。