ThinManager

ThinManager

ThinManagerは従来製品の機能を超越した管理ツールであり、現行の処理をより簡単にする機能セットです。

ThinManagerはアプリケーションや情報を配信
ThinManagerにより、エンドユーザのターミナルの構成を簡単に管理できるようになり、一元管理されたアプリケーションやコンテンツをすべてエンドユーザのターミナルに提供することが可能になります。

ThinManagerは操作が簡単
ThinManagerではウィザードを使用して構成できるため、管理者はPC、シンクライアント、モバイル機器などのエンドユーザのデバイスに対して高度な機能を簡単に設定できます。ThinManagerは誰がログインしているか、作業環境内でのその人の
役割に基づいて、ターミナルに配信されるコンテンツを簡単にカスタマイズすることもできます。

ThinManagerは完璧なソリューション
ThinManagerは、現在普及しているコンピュータネットワークのサーバ側とターミナル側の両方を管理する唯一のプラットフォームです。サーバのフェイルオーバや冗長化に関する完全なオプションが用意されているため、リソースの「常時稼働」状態の維持、ダウンタイムの短縮や総所有コストの削減が可能です。