よく寄せられる質問の検索

製品カタログ番号による検索

カタログ番号の全部または一部(ハイフン(-)は含めても含めなくてもよい)を入力できます。検索フィールドは、入力に一致する可能性のある候補を表示します。

完全なカタログ番号を入力した場合、検索結果にはその製品の構成情報が含まれます。

キーワードによる検索

検索する情報を定義するキーワードまたはフレーズを入力して検索できます。たとえば、Powerflexなどのキーワードや、絶縁保護コーティングなどのフレーズで検索可能です。キーワードまたはフレーズを入力する場合、次の点にご注意ください。

  • 固有用語や具体的な用語を使用してください。
  • 接尾語(-s or -ingなど)を使用しないでください。
  • 一般的な単語(the or a (完全フレーズの一部を除く)を使用しないでください。
  • フレーズまたはカタログ番号の一部であるハイフン(-)を除き、句読点を使用しないでください。
  • 大文字は検索結果に影響ありません。

パブリケーションの検索方法

パブリケーションナンバー、製品カタログ番号、キーワードを使用してパブリケーションを検索できます。

パブリケーションの最新版を検索するには、次に従い検索フィールドにパブリケーションナンバーを入力します。

  • パブリケーションナンバーの最後の4文字を除外します。
  • ダッシュを入力する必要はありません。

例: 750-PM001C-EN-Pを検索するには、750-PM001または750PM001と入力します。

製品カテゴリをフィルタすると、検索結果を絞り込むことができます。多種多様な製品についての情報を検索する場合は、[一般事項]フィルタを使用します。[一般事項]には、特定のドメイン内に広く適用されるコンテンツが含まれます(接続システム、一般事項など)。

パブリケーションの種類は、それぞれのパブリケーションの内容がどのようなものかを説明します。

パブリケーションの分類方法

パブリケーションは、次のさまざまな方法で分類されています。

  • 製品カテゴリ(オペレータインターフェイスなど)
  • 製品ライン(グラフィックターミナルなど)
  • 製品ファミリー(PanelViewなど)
  • 業種(自動車産業など)
  • サービス(トレーニングサービスなど)
  • ソリューション(プロセスソリューションなど)

ただし、すべてのカテゴリがすべてのパブリケーションに適用されるわけではありません。たとえば、パブリケーションが主にロックウェル・オートメーションが提供するサービスに関するものである場合、そのパブリケーションには製品カテゴリが指定されていません。製品カテゴリフィルタでは、「指定なし」に分類されます。また、一部のパブリケーションは「一般事項」に分類されます。たとえば、パブリケーションが複数の製品ラインを対象にしている場合、「一般事項」に指定されます。

特定言語のパブリケーションの検索方法

結果ページの言語ドロップダウンを使用すると、その言語で利用可能なパブリケーションが表示されます。または、パブリケーション記録から、ダウンロードアイコンの横にある言語ドロップダウンを使用します。利用可能な言語の中から選択して、他言語のパブリケーションをダウンロードします。通常、多言語のパブリケーションには、英語、ポルトガル語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語のコンテンツが含まれています。

検索条件の絞り込み

詳細な検索条件を入力すると、より良い検索結果が得られます。

ワイルドカード文字としてアスタリスク(*)を使用

ワイルドカード文字としてアスタリスク(*)を使用して検索できます。アスタリスクを入力する場所によっては、他の文字を入力する必要があります。

  • アスタリスクの前に2文字以上入力します。

例: Micro8*と入力すると、Micro800Micro810Micro820Micro830Micro850のインスタンスが検索されます。

  • アスタリスクの後に2文字以上入力します。

例: *5800と入力すると、SoftLogix 5800のインスタンスが検索されます。

  • アスタリスクの間に3文字以上入力します。

例: *トレーニング*と入力すると、RSTrainerトレーニングのインスタンスが検索されます。

引用符(“ “)を使用した特定フレーズの検索

検索したい特定のフレーズを二重引用符で囲みます。

例: “レイヤ2スイッチ”と入力すると、レイヤ2スイッチと完全に一致するフレーズを含む検索結果が表示されます。

マイナス記号(-)を使用して検索から単語を除外

検索結果にその単語が含まれないようにするには、単語の前にマイナス記号を挿入します。マイナス記号は単語の直前に入力し、マイナス記号の前にはスペースを挿入します。

  • マイナス記号の前にスペースがない場合、検索結果はマイナス記号をハイフンと解釈します。

例: Kinetix安全トルク-オフと検索すると、マイナス記号はトルクオフを接続するハイフンと解釈されます。

例: “Kinetix安全トルク-オフ” -ソフトウェアと検索すると、Kinetix安全トルク-オフというフレーズが検索され、ソフトウェアという単語を含む検索結果は除外されます。

  • 必要に応じてスペースとマイナス記号を何回も使用して、複数の単語を除外できます。

例: “Kinetix安全トルク-オフ” -ソフトウェア -NEMAと検索すると、Kinetix安全トルク-オフというフレーズが検索され、ソフトウェアNEMAという単語を含むすべての結果は除外されます。

  • マイナス記号の前にはキーワードが必要です。

例: -ソフトウェアの検索は無効で、結果は得られません。

検索結果の絞り込み

一部の検索結果ページにはフィルタが含まれており、結果を絞り込むことができます。左側の列にある使用可能なフィルタから選択します。フィルタが適用されると、選択した各フィルタ条件が表示され、どのフィルタが有効であるかを確認できます。複数の値を選択できるフィルタカテゴリもあります。

フィルタを削除して検索を拡大します。フィルタを削除するには、[選択]セクションでフィルタ名の横にあるxをクリックします。すべてのフィルタを削除するには、[すべてクリア]をクリックします。

検索結果の並べ替え

文書とサンプルコードの検索結果を並べ替えできます。結果リストの右上にあるドロップダウンメニューを使用します。並べ替え順序は、一致順から日付の降順、昇順に変更できます。

製品の認証(適合宣言書など)の検索方法

検索とフィルタを組み合わせて使用します。製品名やカタログ番号、ATEXなどの認証の種類別に検索して、パブリケーションの種類フィルタから[認証]を選択します。