労働安全ソリューションのリソース

安全および生産性ソリューション

安全ソリューションのメリットを詳しくご紹介するリソースです。

フィルタ&絞り込み

安全を備えたACドライブを使用する5つのビジネスケース

イーサネットを介して高度な安全を提供するACドライブを使用すれば、生産性を高め、システムを簡素化し、運用に関するより良い洞察を得ることができます。

ハノーバーメッセにおける産業セキュリティの重要なポイント

独自の産業セキュリティ戦略の情報提供と強化に役立つ3つの考慮事項。

コラボレーティブアプリケーション: あなたが知る必要のあること

自動車工場で人間と機械がやりとりする方法が根底から変化しています。そのため、共同技術によって機能安全がこれまでにないほど重要になっています。

2018年の労働者の安全と生産性のための10のヒント

新しい年を始めるにあたり、当社は安全と生産性の向上を助けるための10のヒントのリストを編集しました。

稼働時間の拡大のための安全システムの設計

ロックアウト/タグアウト手順をほんの1分、改善するだけで年間280万ドルを節約できます。

安全なコネクテッドエンタープライズ

コネクテッドエンタープライズにより、製造メーカはプラントの生産性を高めつつ、安全をモニタし、向上させることが可能になります。

後で後悔するよりも安全第一

コネクテッドエンタープライズは、生産性を向上しながら従業員の安全とビジネスのセキュリティ問題の潜在的なリスク最小限にするのに役立ちます。

コネクテッドエンタープライズでの安全とセキュリティ

これまで安全とセキュリティは別々のものと見なされてきましたが、産業活動では、安全とセキュリティ対策は密接なつながりがあります。

データを使って産業安全を強化

コネクテッドエンタープライズでは、安全の専門家が自社の安全データの持つ力を活用して、リスクに対する理解を高め、産業安全を強化することができます。

協調ロボットの未来を受け入れる

急速な進化を遂げる協調ロボット技術。しかし同時に、作業員の安全やコンプライアンスの影響が疑問視されつつあります。

未来の生産に備えて運用を安定化

機器の信頼性を重視すれば、安全な作業現場を構築し、環境コンプライアンスを徹底できます。

安全設計の生産性の向上

機械製造プロセスにかかわる機械装置メーカ(OEM)およびエンドユーザは、安全システムの設計の速度や正確性、効率性を高める技術や設計ツールにアクセスできます。

キャビネット内のスペースを可能な限り節約、同時にコストも削減

U.S.S.エンタープライズの乗組員だったらスタートレックにスペースがないなどという心配はなかったでしょうが、残念ながらスペースの限られた制御システムではそうは言えません。

食品飲料包装機械の安全

新たな技術により重要な機械安全ソリューションがもたらされますが、製造メーカがプラントの組立を検討しなければならないエリアが包装ラインには数え切れないほどあります。

なぜシステムインテグレータ向けの安全プログラムがあるのでしょうか

認証システムインテグレータが、お客様に安心を提供するために10の重要なハードルをクリアした理由。

安全設計を最初から合理化

すべてのマシンには電源が必要です。そのため、機械装置メーカ(OEM)は設計プロセスの最初にモータを含めます。では、なぜ彼らは安全にも同じことをしないのでしょうか?

変化する世界での安全第一

ダウンタイムには費用がかかり、安全にかかわる出来事にはさらに多くの費用がかかります。安全システムを確認またはアップグレードするときですか?

New Safety Standards in 2016

Two key standards for electronic machine control (EN) ISO 13849 and IEC 62061 will be merged into one: ISO/IEC 17305.

スキルギャップは依然として主要業界での懸念事項

自動化された制御プラットフォームは、地理的に広い範囲でさまざまなシステムを統合し、スタッフ不足と高い離職率に対処するのに役立ちます。

プロセスと機械での安全の課題

産業プロセスや機械の安全は、個人の安全や規格や法令への準拠を保証するために常に重要です。

2つの機械安全規格が1つになるとき

2つの機械安全規格である(EN) ISO 13849とIEC 62061の統合は、以前は明確でなかった領域を合理化し明確にする大きな可能性を秘めています。

(EN) ISO 14119の簡単なまとめ

新しい機械安全規格を検討する場合、リスクと生産の損失を回避することを検討することが重要です。