ワークステーションの機能
PowerFlex 535デモワークステーションは、ドライブ制御、マシン統合、EtherNet/IP™接続(性)のデモンストレーションを行うための、コンパクトで実践的なプラットフォームを提供します。顧客へのデモンストレーション、技術トレーニング、製品習熟を目的として設計されたこのワークステーションは、PowerFlex 535ドライブ(エンコーダ付き)、PointMax I/O、統合制御デバイス、低電圧モータ負荷を自己完結型パッケージに組み合わせています。
ユーザーは、物理的な押しボタンを操作してモータの起動、停止、回転方向の変更を行いながら、ドライブ動作とI/Oの相互作用をリアルタイムで観察できます。このワークステーションは、モータ制御、パラメータ構成、EtherNet/IP™通信、分散型I/O統合などの主要なハイライトを備えています。その可搬性のある設計により、一般的なアプリケーションシナリオ、試運転手順、トラブルシューティング技術をデモンストレーションするための、安全で再現性のある環境を提供します。
このワークステーションのCE準拠バージョンは、EMEA地域のお客様向けにも提供されます。該当するCE要件を満たすワークステーションが必要なお客様は、ABT-MDPF535-CEをご注文ください。