コース目的
このコースでは、FactoryTalk® VantagePoint® EMIを使用してデータを分析・表示するための様々なツールを学習します。このコースでは、分析およびレポートツールを使用してトレンド、Excelレポート、ダッシュボードを作成する方法を扱います。ポータルを使用し、モバイルデバイスを含む様々な方法でコンテンツを表示するように構成する機会があります。また、このコースでは製品内のモデルの拡張とセキュリティの構成にも焦点を当てます。コース修了時には、FactoryTalk® VantagePoint® EMIを使用したデータの表示、分析、レポート作成のための多くのツールと技術を活用できるようになります。