Loading

FactoryTalk Historian Site Edition の構成とデータ収集

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: RS-FTHSEC
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Process Control Courses, Information Software Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、データ収集のための様々なFactoryTalk® Historianツールの概要を提供します。コース全体を通して、FactoryTalk Historian Site Editionシステムを構成する方法、FactoryTalk Historianタグを変更する方法、アーカイブするデータをフィルタリングするために例外および圧縮を適用する方法を学習します。また、PolledとAdvisedデータ収集モードの使用を比較する機会も提供されます。データバッファリング、冗長性の層/方法、アーカイブ管理とバックアップ、さらにPi Vision内でのAsset Frameworkデータの可視化についても取り上げます。

インストラクタが、このコースで取り上げるすべてのタスクの実行方法をデモンストレーションします。その後、実際の生産環境をシミュレートするように設計された手順ガイドと仮想マシンイメージを使用して、これらのタスクをハンズオン実習する機会が提供されます。

このコースを完了すると、以下を含むFactoryTalk Historianシステムの理解と構成ができるようになります:

  • FactoryTalk Historian Serverの接続を作成する
  • FactoryTalk Historian Serverにタグをインポートする
  • 例外および圧縮を理解し使用する
  • FactoryTalk Historian SE高可用性を構成する

受講対象者

様々なFactoryTalk Historianツールを使用してデータを収集する方法を理解する必要がある方が、このコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的な自動化概念の一般的な理解
  • 生産環境に関する知識
  • Rockwell AutomationおよびFactoryTalk®対応ソフトウェアの操作経験

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。学生がこのコースに技術を持参する必要はありません。

学習教材

学生の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアル:
    • このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています。
  • 実習書:
    • 学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

演習を完了するために、生産施設をシミュレートするよう設計された仮想化コンピュータ環境にアクセスできます。システムの設計、ソフトウェアの構成、一般的な生産問題のトラブルシューティングを練習します。

コースで教えられる基本スキルはすべてのソフトウェアプラットフォームに適用されるため、学習した内容をお客様の工場で使用する特定のプラットフォームに応用することができます。

コース予定

1日目

  • 新しいFactoryTalk Historianサーバー接続の作成
  • FactoryTalk Historianサーバーへのタグの理解とインポート
  • FactoryTalk View SE TrendProを使用したFactoryTalk Historianデータの表示

2日目

  • 例外および圧縮の理解と使用
  • FactoryTalk Historianタグタイプの理解
  • パフォーマンス方程式およびトータライザーの使用
  • デジタル状態の操作

3日目

  • アセットフレームワークおよびイベントフレームの使用
  • ヘルスポイントおよびパフォーマンスモニタータグの使用
  • 監査情報の使用および表示
  • アーカイブ管理ツールの使用

4日目

  • FactoryTalk Historianデータのスケジュールバックアップを構成する
  • FactoryTalk Historianサーバーへのデータのバックフィル
  • FactoryTalk Historian SE高可用性を構成する
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース