適切なHMIを選択する際に万能なアプローチは存在しません
今日の技術成長のペースにより、HMIシステムを設計・構築する方法はほぼ無限にあります。コア機能から環境要因、そして無数のハードウェアとソフトウェアの組み合わせまで、重要なビジネスニーズを満たすHMIを購入する際には考慮すべきことが数多くあります。
適切なHMIを選択する際に万能なアプローチは存在しません
今日の技術成長のペースにより、HMIシステムを設計・構築する方法はほぼ無限にあります。コア機能から環境要因、そして無数のハードウェアとソフトウェアの組み合わせまで、重要なビジネスニーズを満たすHMIを購入する際には考慮すべきことが数多くあります。
モダンなHMIソリューション
適切なHMIを選択するための究極のガイド
HMI技術の核心は、人と情報を結びつけることです。HMIがよりユーザフレンドリで応答性が高いほど、ユーザの操作はより効率的で生産的になります。以下の方法を明らかにする、わかりやすいガイドをダウンロードしてください:
ハードウェアオプションの詳細について:
HMI
ソフトウェアオプションについて詳しく学ぶ:
FactoryTalk® View
FactoryTalk® Optix
HMI購入者ガイド