設計、試運転、運用のいずれでも、すべての制御システムの基盤として、HMI からは必ずビジネス価値が生まれます。そしてFactoryTalk® View Machine Edition(ME)は期待を裏切りません! FactoryTalk View Machine Editionは、マシンレベルのオペレータインターフェイス装置の強力なソリューションを提供する汎用HMIです。
必要なのがスタンドアロンのHMIでも、より複雑な分散システムでも、FactoryTalk Viewは共通の開発インフラストラクチャで開発されているため、プロジェクトの範囲変更に合わせて簡単に拡張/縮小できます。ハードウェア用にオプションが必要ですか? PanelView™ Plus 7、PanelView Plus 6、MobileView™、ロックウェル・オートメーションの産業用パーソナルコンピュータから選択してください。