コモンバス電源は、共通整流器を使用して、すべてのDC-ACインバータ用のDCバスに電力を供給するものです。DCバス上で電力を共有することで、インバータの動作中に同じプロセス内の他の装置が発電するようなアプリケーションにおいて効率が向上します。
当社のBulletin 20S SCRブリッジは非回生DCバス電源装置であり、コモンDCバス入力を備えたACドライブに電力を供給します。この電源装置では、入力された3相AC線間電圧がコモンDCバス電圧に変換されます。この電源装置は、単体で使用することも、マスタ/スレーブ構成にすることもできます。