製鉄業界は激動を経験し、将来も目まぐるしい変化が予想されています。そのため、もっと効率的に国際競争や技術の変化に対応できるようになる必要があります。当社では、業界特有の用例を適用するとともにプロセスの経験をいかし、専任チームが御社に最適な制御ソリューションを構築します。重要なプロセスパラメータをリアルタイムで制御・保守できるため、お客様の多様な要望にも対処できます。また、一貫した冶金特性を備えた高質の製品を生産できると同時に、採掘量の増大やエネルギーコストの削減、1トン当たりのコスト削減にもつながります。採掘量の増大やエネルギーコストの削減、1トン当たりのコスト削減にもつながります。
製鉄プロセスのあらゆる段階で得られる価値を増大
生産性向上とエネルギー消費最適化のためのシステム
製鉄産業は日々さまざまな課題に直面しています。取引競争で市場が複雑化していることに加え、技術のある従業員の定年退職が進み、技術力不足への対応に追われています。さらに、製鉄業界では生産能力を有効活用するため、プラントの稼働率が高いという状況が世界的に見られます。
どこかで聞いたような話ではないでしょうか?
しかし、こうした問題も軽減する方法があります。製鉄プラントの運用を最適化し維持するために求められるのは専門知識と最新の統合テクノロジです。当社では、安全な運営を実現し経済要件と性能要件に合致するソリューションを幅広くご用意しています。これらのソリューションは拡張可能で柔軟なうえ統合が簡単で、生産性の向上やコスト削減、エネルギー消費の削減、安全向上に貢献します。
MESを活用した金属生産の現代化
金属業界の課題を解決する製造実行システム(MES)
競争の激しい今日の市場では、次のような、機器の陳腐化と従業員の定年という課題が大きな負担となっています。
- 退職者と診断の不足
- 製造インテリジェンスの欠落
- 市場環境の変化に対応する柔軟性がない
- レシピ管理と注文管理を手作業で行なっている
- システムが繋がっていないうえに老朽化しているため、製品トレーサビリティがなく系図も提供されない
金属業界向けMESシステムの利点
最新式のMESでは、プラント内の誰もがリアルタイムの情報にすぐにアクセスできます。MESから得られる洞察は、生産性の向上や機器や材料の有効活用につながります。メリット:
- ダウンタイムの低減
- スクラップの低減
- スケジューリングと生産量プランニングができる統合型生産
- トレーサビリティと系図を搭載
- ばらつきや補修作業の低減
工場の運用を最大限に高める
クレーンの自動化と自動保管ソリューション
金属生産施設で人材の安全を維持し機械性能を最大限に生かせる新しい方法をお探しでは ありませんか。工場の機械は年中無休で稼働します。現在のシステムとニーズ、問題を評価するには、複雑なプロセスが必要となります。その場合、お客様の業界や強み、システム、事業目標について理解したパートナを獲得することが有効です。当社の専門家は、産業ベースのアプリケーションの知識を有しており、お客様のご相談を受け、役立つ情報を提供できます。小さな一歩か、大きな飛躍かを問わず、当社がサポートいたします。
改善が必要であることを認識し、対応を試みることで、多くのメリットを生み出すことができます。効率や業績の向上、在庫管理の強化、安全プロセスの改善などを実現することができます。
AIC製鉄業向け制御システム
スムーズにプロジェクトを遂行できるIntegrated Architecture (統合アーキテクチャ)エンジニアリングツール
アウトマチオーネ・インダストリアリ・カピタニオ (AIC)社は、主に金属業界向けのオートメーションシステムを設計から製造、市場投入まで手がける世界的なシステムインテグレータです。インドの新設の圧延工場で手がけた最近のプロジェクトでは、同社独自の専門知識に加え、ロックウェル・オートメーションの製品と経験を活用して 非常に厳しい時間制約のなかで完全統合された制御ソリューションを開発しました。同社はLogixとPanelView、インテリジェントモータ制御システムを使用して、短期間でプロジェクトをやり遂げただけでなく、最初の生産段階から最適な生産速度を実現しました。
製品および機能
「オペレーショナルエクセレンス」という目標の達成を支える幅広いソリューション
当社は、幅広い製品とサービスを取り揃え、オートメーションからモータ制御、安全、視覚化まで金属業界向けにソリューションを提供しています。モノのインターネット(IoT)技術を活用しプラントのセンサや機器へのフルアクセスを実現、データを情報に転換し実用へとつなげていきます。