開催は終了しました。ご参加いただきありがとうございました。
FOOMA JAPAN 2026
ロックウェル・オートメーションは、世界最大級の食品製造総合展である「FOOMA JAPAN 2026」に出展いたしました。
弊社ブースではクラウド型製造実行システム(MES)であるPlexをご紹介いたしました。
Plexは製造現場から経営層までをリアルタイムでつなぐクラウド型スマート製造プラットフォームです。MESで紙作業を排除し、ERP統合で業務効率を最大化します。品質管理とIIoTで不良削減し、OEE向上し、DX推進を実現します。Plexで、製造現場を「見える化」し、スマートなものづくりを加速しましょう。
主な特長は以下の通りです。
- グローバル対応のSaaS型クラウドMES
Plexは、世界1,000件以上の導入実績を持つSaaS型クラウドMESです。業種を問わず、世界中の製造業で採用されており、グローバル規模で信頼されています。
- 短期間で導入可能、スピーディに価値を創出
クラウドネイティブなSaaSとして設計されたPlex MESおよびPlex QMSは、オンプレミスのような複雑なインフラ構築を必要とせず、短期間で導入が可能です。導入後すぐに効果を実感でき、早期の価値創出を支援します。
- 品質・安全要件への標準対応
Plex MESおよびPlex QMSは、食品&飲料業界のHACCPなど、各業界で求められる品質・安全規格への対応を支援します。品質管理と生産データを統合することで、コンプライアンス対応と継続的な品質向上を実現します。
開催概要
| 開催期間: 開催時間 会場: 小間番号: 公式サイト: 主催: |
2026年6月2日(火)~6月5日(金) 10:00~17:00 東京ビッグサイト WA-04-11 https://www.foomajapan.jp/ 一般社団法人 日本食品機械工業会 |